指导员工完成装配过程

人工作业生产中造成很大的浪费,其中一点就是耗时进行搜索。通过有针对性地指导员工完成装配过程,可以大大缩短搜索时间。

指导员工的优势

  • 提高了生产力,因为下一个部件从何入手一目了然
  • 通过减少混乱降低风险,减少装配错误
  • 为装配人员正确使用零件提供额外保障
PickbyLight

灯光拣选的应用

灯光拣选的应用,是通过与设备相连的感光灯,向员工显示工作步骤所需相应部件及所在的提取位置。这个过程可以通过一个按钮、感光灯上的触摸功能或通过一个集成的传感器来识别。我们很乐意根据您的需求为您量身定制一套方案。

获取更多信息请与我们联系

Drehturm

Ambos塔式系统

塔式系统按正确的方向将部件转至装配员工。集成的指示灯显示出何时需要提取部件。取货可以通过确认按钮或重量来实现(例如,拣选10个10g的螺钉--系统确认100g的提取重量)。此外,Ambos塔式系统还提供了盘点功能,可以对所有部件进行计数,并提供评估。

获取更多信息请与我们联系

螺钉起子专用起子套盒

在螺纹连接的情况下,同一装配位置往往会有不同的驱动形式。在装配过程中,必须更换螺钉起子。起子套盒(Bitcube)提供了一个最佳的解决方案可以简化这一过程。只有取出正确的起子,而剩余起子仍都放置在夹具中时,才会放行下一个工作步骤(锁紧步骤)。这样可以确保螺钉驱动装置不被损坏。

获取更多信息请与我们联系

手势操控系统

手势操控系统可以跟踪装配工人的动作,并通过附加的投影仪将信息投射到工作台面。视频的组镜头也可以回放,并可以检查零件(或零件本身)的定位是否正确(也被称为阴影板)。

获取更多信息请与我们联系