SmartBin - 全自动智能

Bossard SmartBin自1998年推出以来, 它已帮助了我们的许多客户实现更高的采购效率.

Bossard SmarBin Logistic System
SmartBin flex

这一最新发明使物流变得更独立更灵活,且依然在全自动状态下完成。SmartBin flex可以被放置在任何需要的地方,甚至无需接电,信号通过无线传输,实现精益生产

SmartBin flex可以在一个组装线或流水线上独立安装。物料直接送达装配线,避免了待货时间和物料运输。

简介

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin mobile

 

在装配过程中涉及一体化管理或工作地变更时, SmartBin mobile就是一个理想的解决方案。将SmartBin安装在移动工作台上,连接无线网络,装上电池。您就可以直接将整个C类产品物料车送入安装线使用。

简介

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin classic

 

作为SmartBin的经典版本,这里介绍的是看板系统。

 

用来支持集中式或分散式看板系统。SmartBin可以使用小看板盒来管理几克重量的微小零部件,或使用整托盘看板装置管理数量可观的甚至重达一千公斤的大号零部件

简介


观看SmartBin如何操作