自动化测量与控制

为了尽可能提高生产力,必须实现子步骤的自动化,并可以自动完成测量。智能工厂装配提供了各种可行性,可以自动控制测量仪器和控制器。

自动化测量与控制的优势:

  • 生产力不受影响
  • 将错误降至最低限度
  • 所有数据都存储在数据库中

 

测量或检验的可行性方案:

称重系统

测量重量在不同的生产步骤中都是很有帮助的。无论是在生产线的末端称量包装内货物以确保没有遗漏,还是验证需要使用的螺钉数量。我们很乐意设计这样的系统为您提供帮助。

与智能工厂装配团队取得联系

电气测试

电气零件在生产结束后需要进行功能测试。在某些情况下,需要测量电流是否流经电缆。通过测试程序,这个过程也可以由控制系统自动完成。我们很乐意为您提供相关测试配置的建议。

与智能工厂装配团队取得联系

识别系统

对于某些产品来说,指定生产员工可能非常有用。例如,需要通过培训课程进行比较(焊接、螺钉等),或者需要采用四目原则进行某些检验。有了识别系统,这些参数就可以进行检查和存储。

与智能工厂装配团队取得联系

您已经有了自己的测试系统

如果您已经拥有了正在使用的测试设备,我们将很乐意为您说明现有设备与我们的系统是否可以匹配。与我们请联系,我们将为您提供无捆绑式的解释说明。

与智能工厂装配团队取得联系