超声波轴力测量:确保安全可靠的螺栓连接

正确的预紧力是确保螺栓连接长期紧固和保持安全的决定性因素,它保证两个连接在一起的组件作为一个整体。Bossard柏中的紧固技术专家将负责在技术测试实验室或现场为您测量预紧力,确保您在螺栓连接的整个生命周期中都处于安全状态。

超声波预紧力测量的目的是什么?

拧紧螺栓时会产生预紧力,该预紧力在很大程度上取决于螺纹和螺栓头下支撑面或螺母承载区域下方的相关摩擦力,以及所使用的润滑和装配工具。因此,在装配过程中产生的预紧力变化很大。通过超声波测量预紧力,我们可以测量螺栓安装时实际存在的预紧力。

阅读我们的相关白皮书,了解为什么螺栓连接中的预紧力是一个重要变量,您需要注意哪些事项才能使螺栓连接不松动,以及如何正确计算螺栓连接:

 

超声波预载力测量如何工作?

这种特殊的超声波测量装置让超声波信号通过螺栓,从而检查紧固件长度的变化。例如,首先在其初始无载荷状态下,测量信号在螺栓中来回传播所需的时间。这个“参考时间”可以为每个紧固件单独确定,根据设计和材料而有所不同。 然后拧紧螺栓,并在拧紧的螺栓上重复测量时间的变化。由于螺栓在其弹性范围内受到机械应力的拉伸,超声波信号传递时间相应增加。

通过比较不同的声波传播时间(时间差),我们可以非常精确地测量预紧力。 这种测量方法的另一个优点是不需要在测试实验室中进行,它也可以在现场执行(即在安装的螺栓上)。必须了解所用螺栓的参考运行时间,并且必须为此目的相应地校准测量仪器。

 

立刻联系我们,了解更多关于Bossard柏中专业测试服务的信息。

联系我们

探索更多提升生产力的方法

Bossard Expert Eduation专业紧固培训
通过研讨会和在线培训课程帮助您深入了解紧固和装配技术和知识要领

 

Bossard Expert Teardown专业拆解分析
帮助您筛选适合的紧固解决方案,节约潜在成本

 

Bossard Expert Design专业产品设计
从一开始就关注紧固和装配,优化您的产品设计

 

Bossard Expert Walk

专业工艺分析
我们深入了解您的紧固件和工具,帮助您实现更精简、更智能的装配作业

 

Bossard Expert Assortment Analysis专业标准化分析
通过专业的紧固件测试,让您的紧固和装配方案满足产品的质量要求