CNC-drejning er lig med effektivitet og præcision
CNC-drejning er en højeffektiv bearbejdningsmetode, der er baseret på CNC-teknologien. ”CNC” står for ”computer numerical control” – med andre ord betyder det, at drejeprocessen styres af et computerprogram.
Både aluminiumsemnets roterende bevægelse og værktøjets tilspændingsbevægelse kontrolleres altså af computeren frem for af en operatør. Dette reducerer risikoen for fejl og gør det også muligt at dreje alu-emner ved høj hastighed.
CNC-drejemaskinen forprogrammeres ved hjælp af en tegningsfil, f.eks. en CAM- eller CAD-tegning. Der indtastes desuden, hvilket materiale der skal bearbejdes. Som kunde skal du altså bare levere tegningsmaterialet og dine ønsker til materiale og overfladekvalitet.
Da CNC-teknologien er så effektiv en måde at styre bearbejdningsprocesser, er den også integreret i langt de fleste nyere drejebænke, fræsemaskiner og bearbejdningscentre. Med CNC-drejning får du emner i aluminium af høj kvalitet, der er fremstillet med stor præcision og effektivitet.
Om drejeprocessen og drejemetoder
Drejning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det vil sige, at formgivningen sker ved, at man tager spåner af emnet, indtil det har den ønskede form. Aluminium er et velegnet materiale til drejning såvel som andre former for spåntagning, f.eks. fræsning og boring.
Ved drejning fremstiller man symmetriske emner. Her er det nemlig ikke værktøjet, der roterer (som ved boring og fræsning), men selve emnet.
Alu-emnet spændes op på en roterende hovedstol og roteres ved meget høj hastighed. Derefter spændes det skærende værktøj – drejeskæret – mod aluminiumsemnet og skærer spåner af. Ved CNC-drejning styres både den roterende bevægelse og drejeskærets bevægelse ved hjælp af CNC-teknologien, der er integreret i maskinen, men det er naturligvis også muligt at dreje manuelt, hvor det er en operatør, der fører drejeskæret.
Der er flere forskellige metoder for drejning, der omhandler, hvor og hvordan man tager spåner af emnet. Ved langdrejning skæres der i en retlinet bevægelse på ydersiden af emnet. Denne metode anvendes f.eks. til at fremstille cylindriske emner. Ved profildrejning skærer man ligeledes på ydersiden af emnet, men der gribes ind i emnet for at skabe en speciel profil.
Du kan læse mere om de forskellige metoder for drejning her.
Få et tilbud på CNC-drejede emner i alu
Når du skal bruge specialemner i aluminium, er du højst sandsynligt på udkig efter en leverandør, der kan levere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med en hurtig leveringstid. Men der er mange leverandører at vælge imellem, både lokalt og globalt.
Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere komponenter til industri og produktionsvirksomheder. Vi har et omfattende leverandørnetværk i Østen og Asien, og alle leverandører er kvalitetssikrede af os. Med Bossard som samarbejdspartner får du en lokal rådgiver på det globale marked. Fordelen for dig er:
- Vi finder den rette leverandør, og du kan nyde godt at de konkurrencedygtige priser på det globale marked.
- Vi kan udføre alle de nødvendige tests og kontroller på vores testcenter i Hvidovre.
- Du kan lagerbinde varerne hos os, så du kan bestille et større parti på én gang og først betale for varerne, når du ønsker dem leveret fra vores lager i Danmark.
Indhent tilbud her
Om aluminium og aluminiumslegeringer
Aluminium er et uædelt metal, der har mange unikke egenskaber, som gør det til et meget populært valg til fremstilling af emner og komponenter i produktionssammenhænge.
Den vigtigste egenskab er, at aluminium er et letmetal. Metallets lethed gør det til et velegnet materiale til applikationer, hvor vægt er en vigtig faktor – hvilket det er i mange tilfælde. Andre fordelagtige egenskaber ved alu er, at det har gode ledende evner for varme og elektricitet. Og dertil kan aluminium tåle lave temperaturer uden at blive skørt, hvilket kan være et problem ved mange typer stål.
I sin rene, uglødede form har aluminium ikke særligt stor trækstyrke. Det er heller ikke nær så stift som stål. For at øge styrken og forbedre en række andre egenskaber legerer man aluminium med andre elementer. Alt afhængigt af legeringsmaterialet kan man:
- Øge styrke
- Lette spåntagning
- Forbedre korrosionsbestandighed
- Forfine kornene
- Sænke smeltepunktet
- Øge varmebestandighed
Visse legeringer giver desuden kortere spåner end andre, og det kan være en vigtig faktor i bearbejdningsprocessen. Nogle typer aluminium har nemlig tendens til at skabe meget lange spåner, som kan vikle sig ind i værktøj/emne eller sætte sig fast på det skærende værktøj.
Emner i alu og korrosionsbestandighed
Drejede emner i aluminium har en naturlig korrosionsbestandighed, som er en fordel i mange forskellige sammenhænge. Rust og korrosion forringer produktets levetid og kan i nogle tilfælde endda udgøre en sikkerhedsrisiko.
Aluminium går let i forbindelse med andre stoffer, hvilket i dette tilfælde har en givtig effekt. Når aluminium kommer i kontakt med ilt, dannes der nemlig en beskyttende hinde, som er tæt og fastsiddende. Denne hinde yder stor korrosionsbeskyttelse, og aluminium anvendes bl.a. også i fødevareindustrien, hvor der er mange korroderende elementer til stede.
Aluminium kan dog godt korrodere. Dette sker oftest i form at galvanisk korrosion. Galvanisk korrosion sker når aluminium, som er et uædelt metal, kommer i kontakt med et mere ædelt metal, f.eks. kobber eller zink. Der kan desuden opstå en beskadigelse af overfladen på alu-emnet – som dog primært er en æstetisk udfordring – når det kommer i hyppig kontakt med væsker eller salte. Denne form for beskadigelse hedder grubetæring.