Bossard sourcer dine bearbejdede
emner for dig

Spåntagning – spåntagende bearbejdning af metal og plast

Spåntagning er en fleksibel og effektiv proces til fremstilling af emner i metal og plast. Spåntagning anvendes både til produktion af mellemstore/store serier og til fremstillingen af prototyper og meget små serier.

Med CNC-spåntagning kan der fremstilles meget præcise emner af høj kvalitet på en omkostningseffektiv måde. CNC-teknologien kan både anvendes til fremstilling af drejeemner og fræseemner samt emner, hvor flere bearbejdningsmetoder kombineres.

Her på siden kan du få overblik over de forskellige spåntagende bearbejdningsmetoder samt eksempler på emner fremstillet ved spåntagning. Du kan desuden finde eksempler på materialer, der kan bearbejdes ved spåntagning, og få indsigt i de gode muligheder med CNC-spåntagning.




rms

Få en pris på dine CNC-drejede emner på få minutter

Med Realtime Manufacturing Services fra Bossard får du en pris og leveringstid på dine dreje- og fræseemner på få minutter.



  • Konkurrencedygtige priser
  • Altid høj kvalitet
  • Enkle og komplekse emner
  • Leveret til tiden


Læs mere her

 



Hvad er spåntagning?

Spåntagning er en mekanisk bearbejdningsproces, der anvendes ifm. en række forskellige metoder for bearbejdning. De primære af disse er fræsning, drejning og boring.

Ved spåntagning anvendes et skærende værktøj til at fjerne dele af emnet (spåner). Hvordan spånen fjernes, og hvilket skærende værktøj der anvendes, varierer fra bearbejdningsmetode til bearbejdningsmetode.

Spåntagning anvendes typisk i femstillingsindustrien til bearbejdning af metaller som stål, rustfrit stål, aluminium og messing, men også blødere materialer som plast og træ bearbejdes ved spåntagning.



 

 

De forskellige former for spåntagende bearbejdning


drejning

Drejning

Drejning er en spåntagningsmetode, der anvendes til fremstilling af symmetriske og afrundede emner, f.eks. cylindre, aksler, valser og kugler. Ved drejning spændes emnet op på en hovedspindel og roteres ved høj hastighed. Der anvendes et skærende værktøj, et drejeskær, til spåntagningen. Dette føres/spændes mod det roterende emne og fjerner spåner af emnet for at formgive det. Drejning sker på en drejebænk, som kan være udformet på en række forskellige måder alt efter opgaven. Bl.a. drejemetoderne, der kan anvendes, finder man bl.a. langdrejning, plandrejning, konusdrejning og profildrejning.


Læs mere om drejning her...

fræsning

Fræsning

Fræsning er en spåntagende bearbejdningsmetode, der anvendes til fremstillingen af bl.a. tandhjul, maskinkomponenter og støbeforme. Ved fræsning er det ikke emnet, der roterer ved høj hastighed, men derimod værktøjet. Det roterende værktøj har flere skær på ydersiden og/eller for enden af værktøjet, alt efter opgaven der skal løses. Fræsning anvendes bl.a. til at fræse plane flader, kanter og hjørner, noter og spor. Ved brug af de rette værktøjer kan fræsning resultere i en næsten spejlblank overflade. Fræsning kan desuden udføres i bearbejdningscentre, hvor metoden kan kombineres med andre spåntagende og spånløse bearbejdningsmetoder.


Læs mere om fræsning her...

gevinddrejning

Gevindfræsning og -drejning

Gevind kan fremstilles både udvendigt og indvendigt på emner ved hjælp af gevindskæring, gevindfræsning og gevinddrejning. Gevinddrejning anvendes til fremstilling af gevind på roterende emner. Det er den mest almindelige fremstillingsmetode til gevind på ifm. specialemner og er en enkel og hurtig proces. Gevinddrejning giver en god overfladekvalitet og præcise gevind. Gevindfræsning anvendes typisk ifm. asymmetriske emner, til tyndvæggede komponenter og i en række andre tilfælde, hvor drejning ikke er optimal. Ved gevindfræsning er det værktøjet, der roterer, fremfor emnet. Gevindfræsning anvendes derfor også til store emner, der er vanskelige at spænde op til drejning.

cnc boring

Boring

Boring er en velkendt spåntagende bearbejdningsproces, der også anvendes i fremstillingen af specialemner. Boring anvendes til fremstilling af huller, og boringen udføres ofte sent i bearbejdningsprocessen, hvor andre bearbejdninger er gennemført. Boring ser ud til at være en enkel proces, men bearbejdningsprocessen er også kritisk, da emnet på det stadie, hvor boringen sker, allerede har en høj værdi. Det er derfor vigtigt at tage højde for materialets hårdhed og bearbejdelighed, stabiliteten i emnet, størrelsen på hullet og en lang række andre faktorer, der kan give udfordringer ifm. spåntagningen.

cnc spåntagning

CNC-spåntagning

CNC-spåntagning er en betegnelse for en specifik metode til at styre fræsemaskinens/drejebænkens bevægelser. CNC står for Computer Numerical Control. Ved CNC-spåntagning indlæses en fil i et computerprogram, f.eks. en CAD-fil. Med informationerne i filen styrer computerprogrammet maskinens akser, værktøjer og øvrige funktioner. CNC-teknologien anvendes næsten universelt i metalbearbejdningsindustrien og gør, at spåntagningsprocesser som drejning og fræsning er præget af en høj grad af fleksibilitet og hurtige bearbejdningstider. Med CNC-teknologien kan der hurtigt skiftes mellem spåntagningsopgaver på samme maskine. CNC-spåntagning giver præcise emner, selv ved komplekse opgaver, fremstillet hurtigt og omkostningseffektivt.




Materialer for spåntagning

Spåntagning er en almindelig bearbejdningsproces inden for metalbearbejdningsindustrien og de fleste metaller kan bearbejdes ved de forskellige spåntagningsmetoder, f.eks. drejning og fræsning.

Blandt materialerne, der kan bearbejdes ved spåntagning, finder man:

  • Stål og stållegeringer
  • Rustfrit stål
  • Støbejern
  • Aluminium
  • Kobber
  • Messing
  • Superlegeringer (HRSA)
  • Hærdet stål
  • Blødere materialer som plast og træ

 

Visse materialer vil være enklere at bearbejde end andre, og bearbejdningsmulighederne er altid afhængige af værktøjet og maskinen.

Bossard Denmark Hvidovre

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.



→ Kontakt os her