Die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Ob neue Mitarbeiter, neue Produktionsprozesse oder kleine Losgrößen / viele unterschiedliche Aufträge - die Montageschritte werden dank der grafischen Schritt-für-Schritt-Anleitung effizient und korrekt durchgeführt. Die Arbeitsschritte werden automatisch dokumentiert.Die digitalen Montageanleitungen werden von Ihnen erstellt oder durch ERP-Integration automatisch aus dem Kundenauftrag generiert. Die zentrale Erstellung und Verwaltung der interaktiven Anleitungen ermöglicht es, die Komplexität von Produktvarianten stark zu reduzieren und Änderungen effizient durchzuführen.
Die Vorteile einer digitalen Montageanleitung:
Erfassen und Speichern von Facharbeiterwissen
Schnelle Schulung der Mitarbeiter durch dynamische Montageanleitungen
Qualitätssicherung auch bei Varianten oder unter Zeitdruck
Sicherer Einbau der richtigen Teile
Vermeiden von Prüfvorgängen bei der Montage Nacharbeit
Jeder Schritt wird protokolliert
Der digitale Montagearbeitsplatz
![Digitization of production](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/usecases/case-ii-digitization.jpg?la=en&h=300&w=330&hash=FBBD5D7DBBC8C0B8877F45B54960084E)
Feste Anzeige
- Mitarbeiterführung step-by-step
- Arbeitsplatz mit Bildschirm
Mobile Geräte
- Anzeige von Arbeitsanweisungen auf einem Tablet
- Flexibler Einsatz innerhalb der Produktionslinie
Data Glasses/Projector
- Alternative Darstellung über Beamer oder Datenbrille möglich.
Über Touchscreens, Datenbrillen oder Projektion auf die Arbeitsfläche wird die Montageanleitung direkt in der Produktion visualisiert.
Die interaktiven, auf einzelne Arbeitsschritte heruntergebrochenen Anweisungen ermöglichen auch Rückmeldungen vom Arbeitsplatz aus, zum Beispiel zur Prozessoptimierung. Die Mitarbeiter fühlen sich sicher und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Die interaktiven, auf einzelne Arbeitsschritte heruntergebrochenen Anweisungen ermöglichen auch Rückmeldungen vom Arbeitsplatz aus, zum Beispiel zur Prozessoptimierung. Die Mitarbeiter fühlen sich sicher und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Durch die Visualisierung der Montageschritte wird der Schulungsaufwand für das Personal und die Einarbeitung in verschiedene Montageaufgaben drastisch reduziert. Montagefehler können praktisch auf 0 reduziert werden.
Warum sollten Sie einen papierlosen Montageprozess anstreben?
Neben der Sicherstellung korrekter Abläufe und der Erfassung von Daten hat die digitale Montage weitere wertvolle Vorteile. Digitale Arbeitsanweisungen werden wesentlich schneller, flexibler und sicherer erstellt und verwaltet als papierbasierte Anweisungen.
Neue Montageanweisungen oder Aktualisierungen bestehender Anweisungen werden zentral erstellt und können bei Bedarf sofort in der Produktion am richtigen Arbeitsplatz angezeigt werden. Im Gegensatz dazu ist es wesentlich aufwändiger, Anleitungen zu erstellen oder anzupassen, auf Papier auszudrucken und die Ausgabe an die verschiedenen Arbeitsstationen zu verteilen. Zudem müssen ältere Versionen eingesammelt und entsorgt werden.
Die gleichen Vorteile gelten, wenn in der Montage zwischen verschiedenen Varianten gewechsel wird. Die aktuellen, digitalen Anleitungen sind im System leicht zu finden. Das Ausdrucken und Verteilen von Anleitungen auf Papier entfällt, die Anweisungen werden unverzüglich an den Arbeitsstationen angezeigt. Die Mitarbeitenden folgen den richtigen Anweisungen der zu erstellenden Produkte, Fehler werden vermieden. So können Sie viel schneller von einer Variante zur anderen wechseln.
Sehen Sie sich den Anwendungsfall an