보싸드 기술지원 전문가팀은 축적된 노하우와 조립기술에 대한 풍부한 경험을 함께 제공 합니다.
이러한 신뢰성 있는 시험보고서들을 요청해 주시기 바랍니다.
우리는 고객의 예술적이며 과학적인 조립기술을 습득하는데 도움을 드립니다
![Hydrogen embrittlement](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/hydrogenembrittlement.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=9D7A17FF3F3666C41747F6433E787F97)
수소취성 - 소리없는 살인자
수소 원자에 의한 금속의 취성은 새로운 사실이 아닙니다. 수소취성은 지금보다 한세기 이전인 1875 년에 최초로 발견 되었으며, 이미 100년 이상 발생 해왔던 현상 입니다. 그럼에도 불구하고, 특히 화스너류에 관련된 수소 취성의 위험에 대한 인식은 그리 높지 않은것이 현실 입니다.
![Reuse fastener](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/reuse.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=21661E53ECC1F582894A456901E1AED6)
![Corrosion](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/corrosion.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=4BF86AEB574EFC455BBFF6CAE9EA99C9)
부식
부식이란 무엇인가? 부식은 다른 재질의 금속 부품이 서로 접촉하는 때 발생할 수 있습니다. 우리는 부식이란 단어를 떠울릴 때마다 가장먼저 기억되는 것은 금속표면이 붉은갈색으로 변하는 것입니다. 하지만, 전문가들의 의견은 그리 간단하지 않습니다. 부식현상은 다양한 색상과 형태로 나타날 수 있습니다. 부식이란 과연 무엇일까요? 무엇이 부식의 원인 일까요? 그것을 방지하는 방법은 무엇이 있을까요?
![Loosening joint](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/loosening.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=9AE2AAFA14338F88B3406277C0A80D65)
제품 조립부분의 느슨해짐 - 절대 놓쳐서는 안됩니다!
발전소의 자동화 시스템, 스포츠 운동기구들의 운송시스템, 의료용으로 사용되는 시험검사장비들, 아이들의 디지털 장난감의 조립에 나사로 이루어진 화스너가 사용 됩니다. 나사에 의한 조립은 많은 장점을 지니고 있으며, 반대의 경우도 생길 수 있습니다. 나사에 의한 조립시 해결이 필요한 과제중의 하나는 바로 자기이완(자체적으로 조립 부분이 느슨해 지는것) 입니다.
![Galling stainless steel fasteners](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/galling.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=A04CD9F523B8DA02F677F1E2740ACB05)
고착 현상과 스테인리스 화스너
스테인리스 와 알루미늄 합금으로 만들어진 화스너는 체결과 동시에 나사표면이 스쳐서 벗겨지는 현상에 노출 됩니다. 표면상태가 거친 두개의 자재를 문지르는 경우, 매끄러운 자재들에 비하여 상대적으로 거친 접촉면을 생성 합니다. 이로 인해 높은 마찰력이 생성되며, 최악의 경우 고착 현상이 발생하게 됩니다.
![connecting components](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/making-the-right-choice.jpg?h=150&w=150&la=ko&hash=74E96027C5AD5890A566383C0FF34945)
수소취성 - 소리없는 살인자
잘 알려진 바와 같이, 연결 부품류의 핵심 기능은 효과적인 조립 및 유지보수를 확보하는 것입니다. 개발 엔지니어들은 종종 새로운 연결 방식에 적합한 연결 부품을 조달해야 하는 도전과제에 직면합니다.