Viel mehr als nur ein paar Schrauben

Kunde und Anforderung

ILC ist ein dynamisches Unternehmen in Gorla Minore (VA), das seit bald 50 Jahren Zentralschmieranlagen für die  Öl- oder Fettschmierung und Luft- sowie Ölnebelschmierungssysteme entwickelt und herstellt. Das moderne Unternehmen richtet sein Augenmerk besonders auf die Kundenbedürfnisse in dynamischen Märkten, die sich in der heutigen Zeit rasch entwickeln und stetem Wandel unterworfen sind.

Ein so leistungsfähiges Unternehmen braucht Partner, die ebenfalls einen hohen Servicegrad in allen Dienstleitungen erbringen können. Nach Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Bossard im Bereich Katalogartikel, hat sich ILC entschieden, die Zusammenarbeit international auszuweiten und anspruchsvolle Zeichnungsteile zu integrieren. Dieser Entscheid ist das Ergebnis einer intensiven Evaluation, bei der die Kompetenz und die Professionalität von Bossard den Ausschlag gaben.

Lösung

Zuerst erfolgte eine sorgfältige Analyse der vorgelegten Zeichnungen und Muster. In enger Zusammenarbeit der Techniker von ILC und Bossard konnten schrittweise Verbesserungen und Optimierungen realisiert werden, die sich kostensenkend auf Produktion und Montage auswirken. Diese, teilweise nur kleinen konstruktiven Anpassungen, gepaart mit dem globalen Beschaffungsnetz von Bossard, führten zu optimalen Produkten mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ein wichtiger Schritt, damit ILC weiterhin mit wettbewerbsfähigen Preisen im Weltmarkt bestehen kann.

Kundenvorteile

Die Zusammenarbeit zwischen ILC und Bossard Italia hat sich von einer einfachen Kunden- Lieferanten-Beziehung zu einer soliden Partnerschaft entwickelt. Dies zeigt deutlich, dass auch in einem stark umkämpften Markt wie in Italien die entscheidenden Wettbewerbsvorteile nur durch die Zusammenarbeit von kompetenten Partnern geschaffen werden – Partner, die das Rationalisierungspotenzial in allen Bereichen, Produkte – Engineering – Logistik, aufzeigen und ausschöpfen können.