請開始輸入以獲得建議。

搜索建議

Suggestions are being loaded.


產品建議

Suggestions are being loaded.


工業 4.0 的影響—輪到你了


blaue Illustration Online Webinar Digitalisierung der Montage我們不知道您如何設想工業生產的未來。但我們確實有一個解決方案:柏泰的智慧組裝服務。

只需通過電話預約您喜歡的簡短個人Demo。這也是一個談論貴公司情況以及數位化轉型的機會。 另外,這項服務是免費的。


生產數位化對哪些公司有意義?

無論您是擁有 5 個組裝工作站的 SME,還是擁有數百個組裝站的跨國公司,智慧組裝服務可提供的擴展服務範圍,都可以在許多價格和需求領域提供解決方案。

數位和交互式組裝說明的優勢

組裝說明幫助組裝人員完成組裝過程並為員工提供安全保障。因此可以大大降低錯誤率。在數位形式中,工作步驟可以保持更新,不存在新舊版本的問題。

整合智慧工具的可能性

用於組裝、支持員工並提供安全的工具。所有連接是否牢固?是否施加了正確的扭矩?工具可以通過智慧組裝服務自動控制和參數化。

品質和過程數據的評估

收集和儲存有關生產中各個流程步驟的數據。扣件、鉚釘、測試設備等數據都記錄在數據庫中,可以隨時檢索。通過這種方式,可以即時評估流程並持續使用。

設置和擴展選項 - 從工作站到智慧工廠

智慧組裝服務提供可單獨組合的服務組合。忠於座右銘:快速行動。從小處著手,讓流程變得聰明。