Het Expert Team bundelt hun knowhow en toepassingservaring op het gebied van bevestigingstechnieken speciaal voor jou. Neem hiervoor een kijkje in deze onze interessante whitepapers.
Bossard helpt je graag om de wetenschap van bevestigingstechnieken onder de knie te krijgen.
![Selecting a fastener finish](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/selecting-fastener-finish.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=D80133DEAFE28CD9774853570FC5E5A0)
7 tips om je afwerking voor bevestigingsmiddelen te kiezen
Oppervlaktebehandeling speelt een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste bevestigingsmiddelen. In deze whitepaper worden de zes meest gebruikte coatings (zink-elektroplating, zink/nikkel-plating, mechanische zinkplating, zinkflakes-coating, thermisch verzinken en epoxy-coating) onderzocht aan de hand van zeven criteria.
![Electroplating_zinc_flake_preview Electroplating_zinc_flake_preview](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/electroplating-zinc-flake-preview.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=235966F26D12EAAC0E445F0A689FDD96)
Veelvoorkomende platingen en coatings voor bevestigingsmiddelen en hun prestaties
Voor bevestigingsmiddelen zijn een breed scala aan materialen beschikbaar voor gebruik in verschillende omgevingen, en er zijn nog veel meer soorten platingen en coatings beschikbaar als afwerking waar nodig. De juiste oplossing voor elke situatie wordt uiteindelijk bepaald door technische en economische overwegingen, en er is geen oplossing die voor elke situatie geschikt is.
![Surface Finishing in Stainless Steel](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/stainlesssteel.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=5D729B696046C2FD83308E2331387657)
Belang van oppervlakteafwerking bij roestvrij staal
Deze whitepaper laat het belang zien van passivering, polijstmiddel en oppervlakteprofiel voor de corrosiebestendigheid van roestvrij staal. Daarnaast zal het ook aantonen hoe belangrijk het is om een correcte specificatie van architectonische kenmerken te verkrijgen waarbij het cosmetische uiterlijk een dominante factor is.
![The notion of "appearance" incoatings](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/design-of-fastening-elements.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=BDAEF8A687A3F5CA103E75130EA63C57)
Het begrip "uiterlijk" bij coatings
Corrosiebestendigheid, sterkte, stabiliteit. Naast deze klassieke eigenschappen van mechanische verbindingen speelt vaak een extra aspect een belangrijke rol: esthetiek.
![Lightweight](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/material-fatigue.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=71BAE7233972B849AB811817CE4F1AD7)
7 criteria om materiaalmoeheid te voorkomen
Materiaalmoeheid wordt gedefinieerd als een opeenhopende degradatie van materiaal veroorzaakt door dynamische stress met een amplitude onder de treksterktegrens. Gezien het mogelijke gevaar dat materiaalmoeheid vertegenwoordigt, moeten ontwerpingenieurs veel aandacht besteden aan elk aspect dat verband houdt met dynamische belastingen. Deze whitepaper laat zien hoe een ontwerpingenieur moet beslissen wanneer dynamische belastingen worden verwacht en aan welke criteria de bevestiging of elk ander onderdeel moet voldoen.
![metallic hardness measurement](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/metallic-hardness-measurement.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=1736CABCE04ACB6FE37C03FD443E080D)
Meettechnieken voor hardheid en de toepassing op bevestigingsmiddelen
Het onderwerp hardheid en hardheidsmeting is, simpel gezegd, een volwassen technologie. Dit document geeft een kijkje in de gangbare praktijken in de bevestigingsindustrie en deelt de ervaringen in de hoop dat de resultaten van materiaalhardheid op een passende manier zullen worden gebruikt.
![heat treatment of fasteners](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/information-about-addition-of-lead-in-various-metals.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=6A4DA4CE939B69F867969671022351CC)
Het gebruik van lood als toevoeging aan metalen en de gevolgen ervan
Het doel van deze whitepaper is om informatie te verstrekken over het gebruik van lood als toevoeging aan verschillende metalen, evenals de alternatieven en hun gevolgen. Samen met informatie over de eisen van toepasselijke industriestandaarden is het de bedoeling om de huidige situatie op de markt weer te geven.
![heat treatment of fasteners](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/heat-treatment.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=3355C3A3B98A384F4CB9DB15DC4D6717)
Welke bevestigingsmiddelen hebben een warmtebehandeling nodig?
Warmtebehandelingen staan enerzijds alleen bepaalde verwerkingsmethoden voor materialen toe. Anderzijds worden ze gebruikt om de mechanische sterkte (taaiheid) te vergroten en, voor sommige legeringen, de corrosiebestendigheid te verbeteren. In deze whitepaper leer je belangrijke feiten over de warmtebehandeling van staalsoorten, evenals aluminium en non-ferro legeringen, hun classificatie en relevante mechanische kenmerken.
![friction](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/friction.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=6662B20303B4E4D32D81E0591F0F839A)
Waarom wrijving in schroefverbindingen cruciaal is voor procesmogelijkheden
«Lean Production» is de huidige trend en vertegenwoordigt nog slankere en meer doelgerichte processen. Oplossingen voor hogere efficiëntie, lager verbruik en langere levensduur worden wereldwijd onderzocht. Bij het beoordelen van nieuwe materialen of processen voor oppervlaktebehandeling of afwerking zijn tribologische eigenschappen zoals wrijving, smering en slijtage bijna altijd een factor.
![DIN 7500](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/din7500.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=DA6BB524E20AF16D202222C07D480590)
DIN 7500 – de eerste keuze bevestigingsmiddel voor veel situaties
De DIN 7500 norm werd voor het eerst gepubliceerd in de late jaren zeventig en is sindsdien meerdere keren bijgewerkt. Gelijktijdig met de publicatie van DIN 7500-2 "richtlijnwaarden voor gatdiameters" werd de norm voor schroeven benoemd tot DIN 7500-1. Meestal worden de schroeven echter gewoon aangeduid als DIN 7500. Ontdek waarom DIN 7500 schroeven in de loop der jaren sterk in populariteit zijn toegenomen en nog steeds de eerste keuze bevestigingsmiddel zijn voor veel situaties.
![Composite](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/composites.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=5274D1D8E18DAE0D329D3B70E84F5F76)
Vind de juiste bevestigingsoplossing voor composieten
Naarmate composietmaterialen groeien in zowel het bereik als het aantal toepassingen. blijft de uitdaging om de juiste bevestigingsoplossing te vinden. In deze whitepaper worden enkele vertrouwde bevestigingsoplossingen binnen deze snelgroeiende markt onderzocht.
![Hydrogen embrittlement](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/hydrogenembrittlement.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=056032189729E66FF66F377B63C6DCCB)
Waterstofbrosheid- the silent killer
De verbrossing van metaal veroorzaakt door waterstofatomen is niet nieuw - het werd voor het eerst gerapporteerd in 1875. Niettemin verdienen de risico's van waterstofbrosheid, vooral bij mechanische bevestigingsmiddelen, serieus de aandacht.![Reuse fastener](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/reuse.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=E79DE1E704AD73CDB96C6F1724562006)
Moeten bevestigingsmiddelen hergebruikt worden?
Het hergebruiken van schroeven, moeren en bouten klinkt alsof het kosten moet besparen, maar dat is niet zo. In deze whitepaper raadt Martin Rüedy van het Bossard Expert-team het hergebruik van bevestigingselementen af in relatie tot vijf verschillende factoren.
![Corrosion](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/corrosion.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=289FD53504CB6232A8B1D9629A879F60)
Wat is corrosie?
Corrosie kan optreden wanneer verschillende metalen componenten met elkaar in contact komen. Wat ons meteen te binnen schiet bij het horen van het woord “corrosie”, is het bruinrode stuk metaal. Maar als we het de expert vragen is het antwoord niet zo eenvoudig. Corrosie kan verschillende kleuren en vormen aannemen. Dus wat is corrosie nou echt? Wat veroorzaakt het? Hoe kun je het voorkomen?
![Loosening joint](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/loosening.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=E6C75DAEAE939D098F2C05A54582040E)
Loszittende bevestigingselementen
We hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Schroeven of moeren die los komen te zitten - of het nu bij een fiets gebeurd of juist de kleine schroefjes van een bril. Maar wat is hier de oorzaak van? En (nog belangrijker) hoe voorkomen wij dit?
![Galling stainless steel fasteners](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/galling.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=0AF35087B14475B35C678C290D933DC3)
Vraten van roestvrijstalen bevestigingsmiddelen
Zijn de verbinding componenten regelmatig onderhevig aan vastlopen en veroorzaken ze zo problemen? In deze whitepaper leer je niet alleen de oorzaken en preventieve maatregelen, maar ook gerichte oplossingen om koudlassen te voorkomen.![connecting components](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/making-the-right-choice.jpg?h=150&w=150&la=nl-NL&hash=E26D61F6BA346DCB36B4207FDD2EA9B0)
Het kiezen van de juiste bevestiger in de ontwerpfase
De primaire functie van het verbinden van componenten is, zoals bekend, het garanderen van eenvoudige montage en onderhoud. Ontwikkelingsingenieurs worden regelmatig geconfronteerd met de uitdaging om het juiste verbindingsonderdeel te vinden voor een nieuwe verbindingsklus. In deze whitepaper wordt onderzocht hoe het selecteren van het juiste element de productiviteit kan verhogen en tegelijkertijd de risico's kan minimaliseren.
![White Paper MM-W](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/1-mm-w.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=781FCF065719BCFEDAD6A193F6C8B904)
Kunstmatige intelligentie (AI) en Big Data: Realtime kwaliteitscontrole van samengevoegde processen
Hoe kan machine learning optimaal worden toegepast in lichtgewicht constructies? Met de software SmartSolutions biedt MultiMaterial-Welding een eerste benadering voor de digitalisering en kwaliteitscontrole van verbindingsprocessen. Deze whitepaper biedt u uitgebreide inzichten in het verbindingstechnologieplatform.
![Corrosion](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/whitepapers/1-composite-and-plastic-materials.jpg?la=nl-nl&h=150&w=150&la=nl-NL&hash=28E83D945009EA49F444B3878C3C5555)
Bevestigingsoplossingen voor composiet- en kunststofmaterialen
Composiet en kunststoffen zijn voor veel toepassingen populaire materialen; ontwerpers en ingenieurs zoeken voor hen innovatieve bevestigingsoplossingen. In dit whitepaper leert u over beschikbare technologieën en verschillende opties voor het creëren van oplossingen.