Importante! La utilización correcta de los productos indicados en este catálogo requiere unos conocimientos especializados. Se presupone especialmente el conocimiento (o la familiarización en la manipulación) de las normas mencionadas en el presente catálogo (como p. ej. DIN / ISO).
Indicaciones de utilización
A pesar de todas las precauciones tomadas, existen peligros residuales. Algunos de estos peligros potenciales y no evidentes se explican a continuación (listado no exhaustivo).
Elementos de fijación ≥ 10.9 y cementados con recubrimiento electrolítico: Riesgo de fragilización por hidrógeno!
Reducción del peligro de fragilización por hidrógeno (ISO 4042)
En el caso de usar elementos de acero con una dureza ≥ 360 HV y con un recubrimiento electrolítico, si están sujetos a esfuerzos de tracción, existe el riesgo de rotura por fragilización por hidrógeno. Un tratamiento térmico (deshidrogenado) de las piezas, p. ej. después del decapado por ácido o del revestimiento electrolítico
reduce el peligro de rotura. Una eliminación completa del peligro de fragilización por hidrógeno no se puede garantizar. Si el riesgo de fragilización por hidrógeno se tiene que reducir, deberían considerarse otros procesos de revestimiento. Por ello,
para piezas determinantes de la seguridad se deberían escoger procesos de protección anticorrosiva y de revestimiento alternativos, como p. ej. recubrimiento de zinc inorgánico, cincado mecánico o una transición a aceros inoxidables y resistentes al ácido.
Elementos elásticos ≥ 360 HV recubrimientos electrolíticos: ¡peligro de fragilización por hidrógeno!
Los elementos elásticos también están disponibles, siempre que sea posible desde el punto de vista técnico de la producción, con un recubrimiento inorgánico o cincado mecánico. Si la probabilidad de fragilización por hidrógeno se tiene que reducir, se
tienen que considerar estos procesos de recubrimiento.
Elementos de fijación de aceros de cromo martensíticos: es posible una corrosión interna por fisuras.
El uso correcto de los aceros de cromo martensíticos
(p. ej. 1.4110, 1.4116, 1.4122, sustancias martensíticas modificadas, …) Los aceros de Cr martensíticos se diferencian de los aceros de Cr austeníticos en unos valores de dureza y de resistencia superiores. Aplicaciones habituales son anillos de seguridad, arandelas, tornillos perforadores. Como consecuencia se puede producir un fallo en el funcionamiento debido a la corrosión interna por fisuras o rotura frágil a causa de la absorción de hidrógeno. En el caso de condiciones ambiente muy agresivas para dichos materiales, como el clima marino, una humedad ambiente elevada, el uso de detergentes, una temperatura ambiente elevada y gases corrosivos, etc. será preferible el uso de aceros austeníticos. Además, los aceros martensíticos tienen una resistencia a la corrosión menor que los aceros de Cr-Ni austeníticos.
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos químicos y los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
Debe respetarse estrictamente la proporción de mezcla indicada. El etiquetado correspondiente del producto y la documentación adecuada facilitarán su uso correcto. En el caso de los productos tóxicos, es imprescindible tomar medidas de precaución y observar las advertencias que se encuentran en los envases. Entregue las baterías usadas o dañadas en un punto de recogida oficial.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Tenga en cuenta las fichas de datos de seguridad proporcionadas por el fabricante del producto y cumpla estrictamente las medidas de precaución descritas en las mismas.
Instrucciones de transporte en EU/CH:
Las baterías de iones de litio recomendadas están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas. El usuario puede transportar las baterías por carretera sin más requisitos.
Deben observarse requisitos especiales de embalaje y etiquetado cuando el envío se realice por terceros (por ejemplo, transporte aéreo o transitarios). Debe consultarse a un experto en mercancías peligrosas a la hora de preparar el embalaje.
Envíe las pilas recargables únicamente si la carcasa no está dañada. Cubra los contactos abiertos con cinta adhesiva y embale la batería de forma que no pueda moverse en el embalaje. Respete los requisitos de etiquetado y embalaje. Para preparar el embalaje, consulte a un experto en mercancías peligrosas.
Envíe las baterías recargables sólo si la carcasa no está dañada. Cubra los contactos abiertos con cinta adhesiva y embale la batería de forma que no se mueva dentro del embalaje. Respete también cualquier normativa nacional adicional.
Requisito del mercado de la UE
De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas que ya no sean aptas para su uso y, de conformidad con la Directiva europea 2006/66/CE, las pilas/baterías recargables defectuosas o usadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
Si se eliminan de forma inadecuada, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.
Atención peligro
Extremadamente inflamable
Propiedades típicas
Puede incendiarse en contacto con llamas y chispas; después de un impacto, roce o calentamiento o en contacto con el aire o el agua. Puede incendiarse en caso de almacenamiento incorrecto, aunque no haya influencia externa.
Medidas
Evitar fuentes de ignición. Mantenga preparados los medios de extinción adecuados. Preste atención a la temperatura de almacenamiento. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Comburente (agente oxidante)
Propiedades típicas
Puede provocar fuego o acelerarlo Libera oxígeno en caso de incendio; por tanto, sólo se puede apagar con agentes especiales. Es imposible ahogar las llamas.
Medidas
Mantener siempre alejado de los materiales combustibles. Mantenga preparados los materiales de extinción adecuados. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Explosivo
Propiedades típicas
Puede explotar al entrar en contacto con llamas o chispas, o después de un impacto, roce o calentamiento. Puede provocar explosiones en caso de almacenamiento incorrecto, aunque no haya influencia externa.
Medidas
Uso exclusivo por parte de personal profesional o capacitado. Preste atención al calor ambiental durante el almacenamiento y el uso. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Gas a presión
Propiedades típicas
Contiene gases comprimidos, licuados o disueltos. Pueden escaparse gases inodoros o invisibles de manera inadvertida. Los recipientes con gases comprimidos pueden explotar por el calor o la deformación.
Medidas
Proteger de la radiación solar directa, guardar en un lugar bien ventilado (¡no en el sótano!) Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Contaminante del medio acuático
Propiedades típicas
Puede dañar organismos acuáticos como peces, insectos y plantas en concentraciones bajas, gravemente o con efectos prolongados.
Medidas
Preste atención a las indicaciones de peligro y seguridad de la etiqueta, así como las instrucciones de uso y dosificación. Devolver los productos que ya no sean necesarios o los envases parcialmente vacíos al punto de venta, o desechar como residuos especiales.
Corrosivo
Propiedades típicas
Puede causar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. Puede disolver ciertos materiales (por ejemplo, textiles). Es perjudicial para los animales, las plantas y el material orgánico de cualquier tipo.
Medidas
Durante la manipulación, utilice siempre guantes y gafas de protección. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Nocivo para la salud
Propiedades típicas
Puede causar daños a algunos órganos. Puede provocar daños a la salud inmediatos y a largo plazo, ocasionar cáncer, y tener consecuencias negativas para el material genético, la fertilidad o el desarrollo. Puede ser fatal si entra en las vías respiratorias.
Medidas
No ingerir nunca, evitar el contacto innecesario, considerar los daños a largo plazo. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
Altamente toxico
Propiedades típicas
Puede causar envenenamiento grave con consecuencias letales incluso en cantidades pequeñas.
Medidas
Aplicar con el mayor cuidado. Utilizar ropa protectora adecuada, como guantes y mascarilla. Evitar la exposición al peligro de terceras personas. Después de su uso, cerrar el producto con cuidado.
UL Listed Product
Certificación de calidad mundialmente reconocida por:
Underwriters Laboratories Inc.
Explicación
Las muestras de este producto han sido probados por UL y han confirmado el cumplimiento de los requisitos de seguridad según UL.
UL Recognized Component
Certificación de calidad mundialmente reconocida por:
Underwriters Laboratories Inc.
Explicación
Marca de producto reconocido por UL es un componente que puede ser utilizado en un producto o sistema que lleva el logotipo UL.
Approval mark VDE
Certificación de calidad mundialmente reconocida por:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)
Explicación
VDE representa los intereses alemanes en el Comité Europeo de Electrotecnia Normalización (CENELEC) y la Comisión Electrotécnica (IEC).
Marca de certificación DNV GL
Certificación de calidad mundialmente reconocida por:
DNV GL, SE, Hamburgo, Alemania
Explicación
La aprobación de tipo DNV-GL es un proceso que confirma el cumplimiento de las reglas para componentes idénticos estándar o de fabricación rutinaria. Los productos y componentes enumerados en el registro de aprobación de tipo DNV-GL son los preferidos en las industrias marítima, de petróleo y gas y de energía.
Responsable:
Unión Europea
Explicación
La marca CE es la prueba de que un producto cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad con arreglo al Derecho de la UE y que ha sido sometido a los procedimientos de evaluación de la conformidad prescritos.
Explicación
La protección contra explosiones es el sector de la ingeniería que se ocupa de la protección contra el desarrollo de las explosiones y sus efectos.
Responsable:
Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción DIBT, Berlín
Instrucciones de uso
Lea el manual de instrucciones con las indicaciones de seguridad y funcionamiento y los datos técnicos. La inobservancia de las indicaciones de seguridad y las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Esto puede provocar lesiones graves y daños al medio ambiente. Las instrucciones de funcionamiento correspondientes con la declaración de conformidad CE forman parte del suministro del producto.
Explicación
Adecuado para aplicaciones ferroviarias en materia de protección contra incendios en vehículos ferroviarios e instalaciones públicas. Requisitos del producto según EN 45545 prueba de fuego de materiales y componentes.
Reconocido para su uso en locales con base de agua contra incendios extinguisger systemsVdS (Schadenverhütung GmbH)
Nylon calidad de PA 6, material certificado para el enchufe
Certificado de prueba de resistencia al fuego
Ensamblaje con matillo (manual), se mueven al golpear (automático)