브로슈어
부식이란 무엇인가?
부식의 정의, 원인, 그리고 부식 방지 기술, 부식 테스트 방법에 대해 설명해드립니다.
부식은 때때로 구리와 같은 금속에서 미적인 녹청(patina)을 형성하여 긍정적인 효과를 주기도 하지만, 체결 부품의 경우에는 구조적 결함과 안전사고를 유발하는 치명적인 원인이 될 수 있습니다.
본 브로슈어에서는 다양한 환경에서 사용되는 체결 솔루션의 내식성을 확보하기 위한 전략으로, 부식 테스트 방식과 부식 저항성이 뛰어난 소재 선택의 중요성을 다루고 있습니다. 이를 통해 제품 수명 연장과 신뢰성 향상을 실현할 수 있습니다.
핵심 내용
부식의 정의와 원리 이해를 바탕으로, 다양한 부식 유형에 대한 체계적인 설명을 제공합니다. 대표적인 부식 형태로는 균일 부식(Uniform Corrosion), 틈새 부식(Crevice Corrosion), 갈바닉 부식(Galvanic Corrosion), 입계 부식(Intergranular Corrosion), 응력 부식균열(Stress Corrosion Cracking)이 있으며, 각 유형의 발생 메커니즘과 영향을 상세히 다룹니다. 또한, 엔지니어를 위한 실질적인 내식 설계 가이드를 통해 설계 단계에서 고려해야 할 주요 요소들을 제시하며, 다양한 산업 환경에서 요구되는 내식성 체결 솔루션의 적용 방안을 구체적으로 안내합니다.