Cliente e obiettivo

L'azienda di famiglia carinziana Pichler è specializzata in sistemi di ventilazione a risparmio energetico per un maggiore comfort domestico. Con la crescente domanda nel settore casa passiva, sono aumentati i volumi di produzione e, con essi, le spese generali nella produzione dei pezzi acquistati.

Una delle priorità di sviluppo di Pichler sono i sistemi di ventilazione altamente efficienti per edifici residenziali a più piani. Un umidificatore integrato assicura un clima ottimale dell’ambiente con la semplice pressione di un pulsante. A seconda delle richieste ricevute, Pichler offre unità di ventilazione per sistemi centralizzati o decentralizzati, certificate dall'Istituto casa passiva di Darmstadt. I riferimenti attuali includono il parco residenziale casa passiva di Eurogate a Vienna con 150 appartamenti, il 3° villaggio olimpico (03) a Innsbruck, un sistema casa passiva composto da 444 appartamenti e la nuova DC Tower di Vienna, la struttura più alta dell’Austria.

Soluzione
Dall'introduzione nel 2012 di una gestione automatizzata degli articoli C di Bossard, l'azienda è riuscita a programmarne la gestione mediante un unico partner. In tal modo Pichler è riuscita a ridurre i costi di approvvigionamento, di stoccaggio e di fornitura, riuscendo quindi a ricreare maggior spazio a tutte quelle attività che aggiungono valore. Inoltre si garantisce un funzionamento affidabile e puntuale del successivo assemblaggio degli articoli C per la produzione interna di unità di umidificazione dell’aria e di attrezzature per la ventilazione. Questa competenza rimane quindi nelle mani del fornitore, mentre Pichler può concentrare la sua attenzione sulle sue attività principali.
Vantaggi per il cliente
Grazie al sistema di gestione integrato SmartBin, Pichler sta conseguendo risparmi fino al 60% dei costi di processo nell'ambito della gestione degli articoli C.

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.