Prodotti per l'elettrotecnica

MTCONNECTIVITY Power Elements: connettori a pressione

Gli elementi di alimentazione sono una soluzione resistente e affidabile per l'alimentazione e la distribuzione di correnti elevate ai circuiti stampati. 

Cinque diversi elementi di potenza MTCon, inclusi una torre di potenza, una presa di corrente e un bordo di potenza, per distribuire correnti elevate ai circuiti stampati.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

MTCONNECTIVITY (MTCON) offre tecnologia PCB innovativa ed esperienza su connettori a pressione, elementi di potenza e socket, oltre a trasferimento di know-how per applicazioni industriali high-tech in settori come automotive, off-road, dispositivi elettronici, aerospaziale, ferroviario, servizi civili e difesa.

Panoramica di sei diversi elementi di potenza MTCON su sfondo bianco.

MTCON Power Elements

Gli elementi di potenza forniscono soluzioni affidabili per l'alimentazione delle schede a circuiti stampati (PCB) con grandi potenze elettriche e correnti. Consentono la connessione filo-scheda tra un filo e un PCB, nonché connessioni tra circuiti. Componenti come fusibili avvitati, relè o barre collettrici possono anche essere collegati agli elementi di potenza.

Il portafoglio MTCON include una vasta gamma di elementi di potenza per vari requisiti. Esempi includono:

  • Power Towers e Power Sockets che fissano capicorda, fusibili midi o mega e altri elementi ai PCB.
  • Power Edges consentono connessioni di relè ad alta corrente, capicorda e altro.
  • Power 2 Ground consente di fissare capicorda o componenti grandi e pesanti come disconnettori di batteria ai PCB. Inoltre, protegge la scheda da stress meccanici.
  • Power Protectors agiscono come protezione contro il contatto e la torsione, prevenendo cortocircuiti nei componenti vicini.

Domande frequenti sugli elementi di potenza

Cosa sono gli elementi di potenza?

Gli elementi di potenza sono elementi di collegamento e fissaggio robusti e affidabili per l'alimentazione e la distribuzione di correnti elevate (fino a 1.000 ampere) ai circuiti stampati.  

Per quali applicazioni utilizzi gli elementi di potenza?

Esiste un'ampia gamma di applicazioni per i contatti ad alta corrente. In linea di principio, gli elementi di potenza vengono utilizzati ovunque vengano trasmessi alti correnti. Lo spettro va dall'automotive e dalla produzione industriale all'e-mobility e alle energie rinnovabili. In particolare, gli elementi di potenza vengono utilizzati nei veicoli, nei sistemi di energia eolica e solare, e nella tecnologia industriale e di misurazione.  

Gli elementi di potenza garantiscono un'alimentazione affidabile e stabile poiché alimentano e distribuiscono alte correnti alle schede circuitali.  

In quali settori si usano gli elementi di potenza?

Gli elementi di potenza sono utilizzati in vari settori. L'industria automobilistica si affida agli elementi di potenza nei veicoli elettrici per fornire loro elettricità, così come i produttori di stazioni di ricarica elettrica.  

Nella tecnologia eolica e solare, garantiscono la distribuzione di correnti elevate. Nella tecnologia industriale e di misurazione, sono utilizzati in una vasta gamma di macchine e dispositivi.  

Quali vantaggi offre l'uso degli elementi di potenza?

Gli elementi di potenza offrono numerosi vantaggi, come l'elevata affidabilità e durata. Anche la loro alta capacità di carico e le basse perdite durante la trasmissione di potenza sono fattori importanti.  

Inoltre, gli elementi di potenza consentono l'implementazione efficiente di applicazioni ad alta corrente, che svolge un ruolo cruciale in molte industrie.  

What is BlueBrass®?

BlueBrass® è una famiglia di leghe di ottone senza piombo sviluppata da Aurubis Stolberg. Non solo soddisfano gli standard delle industrie elettriche, automobilistiche e dei consumatori in termini di lavorabilità e convenienza, ma rispondono anche alla crescente domanda di prodotti senza piombo.  

Le leghe della famiglia BlueBrass® sono adattate individualmente ai requisiti di prodotto e di processo dei clienti. Sono adatte per applicazioni sanitarie e sono disponibili come prodotti semilavorati in strisce e fili, nonché in formato barra.  

BlueBrass® offre nuove possibilità per la produzione di componenti grazie alla combinazione di alta resistenza e buona formabilità con una buona lavorabilità. La buona conducibilità elettrica di BlueBrass® lo rende ideale anche per l'uso in componenti conduttori di corrente.  

Gli elementi di lega di BlueBrass® sono ecologici e non tossici. Sono facilmente miscelabili con i cicli di riciclaggio esistenti e soddisfano già i requisiti legali per le leghe senza piombo senza sfruttare le esenzioni.