Gli avvitatori elettrici industriali Kolver con controllo della coppia e dell'angolo sono rinomati per la loro durata, le prestazioni superiori e la ripetibilità.
Avvitatori Kolver
Parametrizzazione dei sistemi di avvitamento
![Stabschrauber mit Drehmomentsensor](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/devices/stabschrauber-sensor.jpg?la=it&h=150&w=150&la=it&hash=90FA47F35FF3A089F991F589A383084F)
Avvitatore a stelo con sensore
Il K-Ducer è un sistema di avvitatura intelligente e trasduttivo per le vostre operazioni di avvitatura. Avvitamento di coppia ad alta precisione con monitoraggio dell'angolo. Il trasduttore integrato garantisce un serraggio perfetto con un'elevata ripetibilità.
![Stabschrauber Stromgesteuert](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/devices/kolver-tool.jpg?la=it&h=150&w=150&la=it&hash=DA3B07D8D2539507761C464B2C97554D)
Avvitatore dritto a corrente controllata
Gli strumenti sono collegati al sistema tramite segnali I/O (input/output). Il feedback contiene informazioni sul numero e la tipologia di collegamento. I programmi di avvitamento vengono impostati tramite l'unità di controllo. La parametrizzazione dell'intensità di corrente, che fa scattare lo spegnimento, avviene nel punto di avvitamento.int.
![Torque Arms](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/devices/kolver-torque-arms.jpg?la=it&h=150&w=150&la=it&hash=A5031872B85BFA94ABCC3004E9A878D7)
Bracci di reazione
Per garantire la sicurezza degli operatori e aumentare la produttività, quando la coppia di serraggio è superiore a 4 Nm, è necessario un braccio di reazione. Sono disponibili bracci di coppia per il solo mantenimento dell'utensile. Sono inoltre disponibili bracci con sensori di posizione per rilevare la posizione specifica di avvitamento. I punti di avvitamento possono essere memorizzati nel sistema in modo da garantirne la tracciabilità.
![Kontakt](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/icons/kontakt.jpg?la=it&h=150&w=150&la=it&hash=9D446ED927BAAFA12726A7E20331DFF1)
Avete già un avvitatore / una rivettatrice
Se possedete già degli avvitatori o delle rivettatrici, saremo lieti di verificare per voi se si possono integrare nel sistema.
Non esitate a contattarci per una verifica non vincolante delle possibilità:
smartfactoryassembly@bossard.com, Tel. +39 0331 93701 o utilizzate il modulo di contatto