Test di vibrazione Junker
Expert Test Services
La sicurezza degli elementi di fissaggio contro le vibrazioni interessa sviluppatori, ingegneri e responsabili. La sicurezza è prioritaria. Testate i vostri prodotti con un test di vibrazione Junker nel nostro laboratorio.

Il test di vibrazione Junker, descritto nella norma DIN 65151, permette di confrontare diversi elementi di fissaggio e la loro capacità di mantenere il carico del morsetto in condizioni estreme in soli 30 secondi. Il test viene eseguito utilizzando un carico dinamico trasversale. I risultati forniscono al progettista informazioni sulla sicurezza del progetto del giunto e sulla reale efficacia dei dispositivi di fissaggio scelti. I risultati più rilevanti di questo tipo di test sono scoprire per quanto tempo viene mantenuta la forza di precarico, per quali elementi la forza di precarico diminuisce e di quanto esattamente. A volte la forza di precarico viene persa completamente, il che può causare gravi problemi.

Test di vibrazione Junker
Quando è necessario eseguire un test di vibrazione Junker?
Ovunque i collegamenti siano esposti a vibrazioni, i dispositivi di fissaggio sono sottoposti a requisiti elevati. Esempi tipici sono le applicazioni nella tecnologia ferroviaria e aeronautica, dove i collegamenti sono esposti a carichi dinamici particolarmente elevati. Le vibrazioni all'interno dei componenti provocano micromovimenti e se i dispositivi di fissaggio non sono fissati correttamente, le viti si allentano da sole. Questa situazione deve essere evitata a tutti i costi. Un test Junker vi mostrerà se il vostro dispositivo di fissaggio a vite è davvero in grado di resistere.
Il test DIN 65151 Junker mostra la perdita di forza di precarico in relazione alla durata di un carico dinamico. Per la prova, la vite in questione viene montata su un banco di prova e le parti bloccate vengono sottoposte a un carico dinamico trasversale. Una cella di carico viene utilizzata per misurare e registrare la forza di precarico per tutta la durata del test, mentre la vite viene sottoposta a un carico trasversale costante. Ciò consente non solo di testare i particolari elementi di fissaggio, ma anche di effettuare un confronto diretto con eventuali alternative.
Il test Junker viene utilizzato per determinare quali elementi di fissaggio mantengono il carico di serraggio sotto l'influenza delle vibrazioni e quali no. Questa informazione aiuta gli ingegneri a progettare collegamenti sicuri e duraturi.

Storia di successo
È stato introdotta una vite potenziata per la sicurezza, sviluppata in collaborazione con BMC e testata da Bossard. Questa innovazione migliora notevolmente gli standard di sicurezza per i ciclisti.
Leggi di piùL'accesso a laboratori di collaudo all'avanguardia garantisce qualità e prodotti di elevata affidabilità. Lasciate che i nostri esperti di test sulle vibrazioni Junker vi supportino con la loro competenza.
In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per supportare i vostri controlli di qualità.