Analisi della coppia – maggiore affidabilità del processo grazie ai test sui collegamenti filettati
Expert Test Services
Aumentate l'affidabilità del processo con un'analisi della coppia per la vostra applicazione. L'analisi della coppia viene utilizzata per determinare coppie di serraggio affidabili e può essere eseguita in uno dei nostri laboratori o presso la vostra sede.

Le viti filettate sono utilizzate nella costruzione di macchinari e in molte altre applicazioni. Tuttavia, poiché i diversi materiali, la tipologia di vite, le profondità di avvitamento, le geometrie dei fori e altri parametri non forniscono informazioni universali sulle coppie, l'analisi della coppia è indispensabile per ottenere collegamenti filettati affidabili.
Nel reparto di ingegneria applicativa di Bossard, l'analisi della coppia fa parte della nostra attività quotidiana. Nelle postazioni di prova è possibile misurare e registrare coppie nell'intervallo 0,1-1.500 Nm.

Analisi della coppia – maggiore affidabilità del processo grazie ai test sui collegamenti filettati
Quando possibile, l'analisi della coppia viene effettuata sui componenti originali. Durante il test, il collegamento viene serrato fino a quando non si rompe di conseguenza, i componenti vengono distrutti durante il test e non possono più essere utilizzati.
Dopo la prova, le curve di coppia e di angolo di rotazione registrate vengono valutate dai nostri ingegneri applicativi. Vengono determinate la coppia di formazione del filetto, la coppia di tenuta e la coppia di guasto. Le curve di coppia e di angolo di rotazione risultanti possono essere utilizzate per trarre conclusioni significative sul comportamento e sul fallimento dei collegamenti.
Diversi fattori devono coincidere prima che una connessione possa essere considerata affidabile. Ad esempio, la coppia di serraggio alla quale la connessione si rompe deve essere significativamente superiore alla coppia di serraggio necessaria per creare il contatto testa-cuscinetto. Solo in questo modo è possibile definire in modo affidabile la coppia di serraggio consigliata e il cliente può essere certo che la connessione possa essere serrata correttamente, riducendo così al minimo il rischio di guasto del componente.
I nostri clienti possono contare su personale altamente qualificato e su un'esperienza pluriennale nella tecnologia del fissaggio. Inoltre, la nostra capacità di accedere a laboratori di misura e collaudo all'avanguardia costituisce la base per garanzia di qualità e sicurezza del prodotto.
In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio, conduciamo una vasta gamma di test nei nostri laboratori tecnici di collaudo.