Expert Test Services

Misurazione della forza di precarico mediante ultrasuoni

La corretta forza di precarico è fondamentale per garantire che gli elementi funzionino e rimangano sicuri a lungo termine. Misuriamo la forza di precarico per garantire che il vostro elemento si mantenga in sicurezza per tutto il ciclo di vita.


Un ingegnere maschio utilizza una sonda per la misurazione del precarico ultrasonico in un'applicazione industriale.

Qual è lo scopo della misurazione della forza di precarico ultrasonica?

Quando si avvita una vite, si genera un precarico che dipende in larga misura dall'attrito sulla filettatura e sotto la testa della vite o l'area di appoggio della madrevite, oltre che dagli strumenti di assemblaggio utilizzati. Di conseguenza, i precarichi generati variano notevolmente durante il processo di assemblaggio. Misurando la forza di precarico con gli ultrasuoni, possiamo misurare la forza di precarico effettivamente presente quando il bullone viene installato.

Come funziona la misurazione della forza di precarico ultrasonica?

Uno strumento di misurazione a ultrasuoni può essere utilizzato per esaminare le variazioni di lunghezza di un elemento di fissaggio. Si tratta di far passare un segnale acustico a ultrasuoni attraverso la vite, ad esempio, prima nello stato iniziale di scarico e poi di misurare il tempo che il segnale impiega per andare avanti e indietro attraverso la vite. Questo “tempo di riferimento” può essere determinato individualmente per ciascun elemento di fissaggio e varia a seconda del progetto e del materiale. La vite viene quindi serrata e la misurazione del tempo di esecuzione viene ripetuta sulla vite caricata. Poiché il collegamento si è allungato all'interno del suo campo elastico a causa della sollecitazione meccanica, il tempo di transito del segnale ultrasonico aumenta di conseguenza.

Confrontando i diversi tempi di esecuzione - la differenza di tempo - si ottiene una misura estremamente precisa della forza di precarico. Questo metodo di misurazione è vantaggioso anche perché non deve essere eseguito in laboratorio. Può essere eseguito anche in loco (cioè sugli elementi installati). I tempi di esecuzione di riferimento delle viti utilizzate devono essere noti e lo strumento di misura deve essere calibrato di conseguenza.

Misurazione della forza di precarico ultrasonica nel laboratorio di collaudo Bossard

In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori di collaudo misuriamo la forza di precarico a ultrasuoni sui componenti originali per le vostre verifiche qualitative. Utilizziamo strumenti e metodi di misura all'avanguardia per determinare la forza di precarico dei collegamenti filettati, contribuendo così a garantire che le vostre soluzioni di fissaggio siano sicure e soddisfino i requisiti che incontreranno durante il loro intero ciclo di vita.

Perché la forza di precarico è importante

Leggete i nostri white paper correlati per saperne di più sulla forza di precarico nei collegamenti filettati, a cosa prestare attenzione affinché i vostri elementi non si allentino e come calcolare correttamente i collegamenti filettati:

Accedete ai test di laboratorio Bossard

In qualità di esperti della tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per garantirvi la massima qualità.


Due uomini in un laboratorio di prova esaminano una macchina da cucire su un tavolo in un laboratorio industriale con postazioni di lavoro aggiuntive sullo sfondo. Immagine chiave per Expert Test Services.

Contattateci

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.