Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

EN DE FR IT

Svezia

EN

Global

EN

Responsabilità Sociale d’Impresa

ISO

Per Bossard la sostenibilità consiste nel riuscire a compensare i risultati finali, a gestire l’ambiente e a far progredire al meglio a livello sociale tutti coloro che ne sono interessati. Il nostro impegno riguarda anche

  • quello che offriamo ai clienti
  • come acquistiamo i prodotti
  • come ci impegniamo coi fornitori.

 

Inoltre valutiamo anche i rischi e le opportunità, considerando la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri subfornitori e di tutti coloro che rientrano nell’ambito delle nostre attività. Come guida per la responsabilità sociale ci atteniamo alle prescrizioni della norma ISO 26000. L’obiettivo della responsabilità sociale è quello di contribuire ad uno sviluppo sostenibile.

Guarda cosa ISO 26000 sta per

La Governance di Bossard

Riconosciamo che la governance organizzativa è un fattore determinante nel permettere a un’organizzazione di responsabilizzarsi sugli impatti che le proprie decisioni ed attività hanno sulle responsabilità sociali. Naturalmente sia nell’ambito della nostra organizzazione che in quello delle nostre relazioni commerciali.

Bossard adotta politiche sulle condizioni lavorative, sul comportamento rispettoso dell’ambiente e sul come stabilire impronte sociali responsabili. Inoltre abbiamo definito dei requisiti esterni, un codice di condotta per i fornitori.

Diritti umani e pratiche in materia di lavoro

Bossard rispetta e “vive” i diritti umani, sia all’interno della sua azienda che nell’ambito delle nostre sfere d’interesse. Noi ricusiamo ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e deploriamo lo sfruttamento dei bambini. Crediamo nelle pari opportunità e nella non discriminazione e ci impegneremo contro ogni devianza da questi principi. Sosteniamo le condizioni di lavoro eque e giuste in un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Relazione d'affari

La nostra azienda si conforma a tutti gli obblighi di legge. Inoltre, la governance della nostra azienda prevede una responsabilità sociale come indicata nella ISO 26000. Ciò significa quindi che non siamo responsabili esclusivamente delle nostre azioni, bensì di tutto quello che influenza direttamente le nostre relazioni commerciali. Effettuiamo i nostri acquisti in ogni parte del mondo e tutti i nostri fornitori si conformano a standard elevati di etica commerciale, di comportamento rispettoso dell’ambiente e di welfare lavorativo. Entriamo in rapporti commerciali solo quando il rispetto degli esseri umani e dell’ambiente sono un dato ovvio e lampante e monitoriamo costantemente le nostre relazioni d’affari. Ai fornitori viene richiesto di sottoscrivere il Codice di condotta del fornitore di Bossard, che comprende anche le regole inerenti alla responsabilità sociale e per l’ambiente.

Pratiche di gestione eque e giuste

Bossard si impegna responsabilmente contro la corruzione sia in ambito pubblico che politico, per un ambiente responsabile, di concorrenza leale, di rispetto per i diritti di proprietà e per un comportamento socialmente responsabile. La nostra organizzazione sa bene cosa le “pratiche di gestione eque e giuste” significhino per noi, per la nostra posizione e per le nostre azioni.

Gestione dell’ambiente

Sappiamo bene che le nostre decisioni e attività vanno ad impattare sull’ambiente, che noi proteggiamo grazie ai nostri processi e alle nostre tecnologie, conformandoci alle leggi locali e dallo standard ISO 14001. Le questioni ambientalistiche sono interconnesse a livello locale, regionale e globale. Chiediamo ai nostri subfornitori di utilizzare sistemi simili per ridurre l’impatto globale sull’ambiente. Ci teniamo sempre aggiornati su sostanze e materiali che potrebbero rivelarsi nocivi per gli esseri umani e per l’ambiente. Affrontiamo sempre e subito i temi inerenti a quelle sostanze identificate dalle direttive globali e regionali, quali, per es., REACH, RoHS e PFOS.

Coinvolgimento della comunità

Bossard desidera contribuire allo sviluppo delle società in cui è presente. Ci muoviamo in conformità dei valori di Bossard, rispettando anche la cultura e le leggi locali. Le comunità locali sono importanti dal momento che, offrendo posti di lavoro e cooperando con i centri educazionali, siamo alla fine coloro che lavorano e vivono lì, unitamente a tutti i soggetti locali interessati.

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.