Accès en un clic aux instructions de travail numériques

Optimisez vos opérations : accès en un clic aux instructions de travail numériques
Smart Factory Assembly
L'un des éléments clés de Smart Factory Assembly est la numérisation des instructions de travail, une solution qui rend le processus d'assemblage plus efficace et sûr.

Avec des instructions de travail numériques intelligentes, l'opérateur est guidé à travers chaque étape du processus d'assemblage. Cela offre plusieurs avantages :

Optimisez vos opérations : accès en un clic aux instructions de travail numériques
Intégration agile des opérateurs avec meilleures pratiques et conseils.
Les listes de contrôle manuelles peuvent être remplacées par des processus de contrôle qualité automatisés.
Chaque étape est consignée. Capturez et stockez le savoir des travailleurs qualifiés.
Les instructions de travail numériques peuvent être affichées de plusieurs manières différentes. Par exemple, une tablette est une bonne solution pour les processus d'assemblage où la flexibilité est nécessaire. Ce que toutes nos solutions ont en commun, c'est que l'employé peut interagir avec l'appareil. L'opérateur a la possibilité d'indiquer qu'une tâche est terminée et de passer à l'étape suivante du processus d'assemblage, soit en appuyant sur un écran tactile, soit en utilisant des gestes détectés par des capteurs. Les employés reçoivent également des informations directement sur la solution d'affichage, telles que des informations sur les erreurs dans le processus d'assemblage.

L'affichage sur tablette est particulièrement adapté aux opérations flexibles. La fonction d'assistance est principalement affichée afin que les employés puissent être guidés à travers le processus d'assemblage via des instructions visuelles. Les tablettes peuvent également être utilisées comme scanner ou avec une caméra intégrée.
Dans de nombreuses entreprises, l'information est déjà transmise aux postes de travail par le biais d'écrans. Une fonction tactile aide à faciliter l'interaction avec les employés. La fonction d'assistance aide l'employé à se repérer dans le processus d'assemblage et les retours peuvent être traités via la fonction tactile.
Guidez vos employés à travers les processus d'assemblage étape par étape. Minimisez les erreurs et optimisez l'efficacité tout au long du cycle de production. Nous vous aidons à trouver la configuration adéquate.


Votre potentiel d'économies
Demandez un rapport détaillé gratuit. Il inclut également des propositions de prix pour votre solution d'assemblage individuelle.
Calculer maintenant