Expert Test Services

Analyse de la corrosion en laboratoire d'essai pour des composants et produits durables

La corrosion, due à divers facteurs environnementaux, peut endommager les métaux et compromettre la sécurité de vos produits. Identifiez les composants à tester pour la résistance à la corrosion et explorez les types de tests disponibles.


3 travailleurs dans une salle d'assemblage isolée, avec un environnement contrôlé.

Qu'est-ce que la corrosion ?

Les influences environnementales telles que la pluie, l'humidité, les gaz d'échappement ou les aérosols peuvent affecter les composants de vos produits au fil du temps. La corrosion se produit lorsque ces substances environnementales attaquent et endommagent la surface des composants ou des éléments d'assemblage dans vos produits.

C'est pourquoi nous recommandons de faire effectuer des tests de corrosion dans un laboratoire d'essai accrédité pour garantir la qualité de vos produits. Au cours de ce processus, vous obtenez des résultats de test reproductibles qui vous aident à identifier les points faibles de la protection contre la corrosion, vous donnant des indications pour des mesures contre la corrosion déjà survenue et, en fin de compte, augmentant la sécurité de vos produits.

Quels types de corrosion existe-t-il ?

Souvent, la corrosion est communément appelée "patine" ou "rouille", qui se forme par l'oxydation du fer en présence d'oxygène. Mais, d'un point de vue technique, la corrosion est bien plus diverse que cela. Il s'agit de la réaction (électro-)chimique d'un matériau métallique avec son environnement. Le résultat est un changement mesurable du matériau, qui peut conduire à ce que des composants individuels ou des systèmes entiers ne fonctionnent plus correctement. Différents types de corrosion peuvent être distingués en fonction de l'endroit où elle se produit.

Différents types de corrosion

  • Corrosion par piqûres, à travers des pores dans le matériau de revêtement
  • Corrosion intergranulaire, causée par des températures élevées lors du traitement des métaux
  • Corrosion galvanique entre deux types de métal
  • Corrosion par crevasse dans les petites ouvertures et les renfoncements
  • Corrosion uniforme ou de surface
  • Fragilisation par l'hydrogène

Essai de corrosion 101

ATE | Corrosion Testing

Analyse de la corrosion dans le laboratoire technique de Bossard

Lors d'un test de corrosion, les revêtements des composants ou la protection contre la corrosion des échantillons de test revêtus sont testés dans le but de définir la résistance à la corrosion. Les tests à long terme effectués sur toute la durée de vie sont à la fois coûteux et chronophages. Pour obtenir des résultats comparables plus rapidement, des tests standardisés sont effectués dans le laboratoire d'essai dans des conditions corrosives.

L'une des méthodes les plus connues est le test de brouillard salin neutre (NSS) conformément à la norme ISO 9227. Au cours de ce test, nous pulvérisons l'objet de test dans une chambre d'essai avec une solution saline (NaCl) pendant une période de temps spécifiée – parfois plus de 1 000 heures. Pour garantir que la méthode de test fournit des résultats reproductibles et comparables concernant la résistance à la corrosion de votre composant à tout moment, nous configurons tous les tests de manière uniforme et respectons strictement les conditions générales conformément à la norme ISO 9227.

Bossard – Un expert avec son propre laboratoire d'essai pour effectuer des tests de corrosion

Avec des années d'expertise en technologie de fixation et des matériaux, nous pouvons vous conseiller sur les tests de corrosion. Sur demande et selon les besoins, nous pouvons effectuer des tests NSS conformément à la norme ISO 9227 pour vous dans nos laboratoires d'essai.

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour une analyse de corrosion

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.