Livre blanc
Critères clés pour prévenir la fatigue des matériaux
Prévenez la fatigue des matériaux en examinant la fatigue à faible et à grand nombre de cycles, en évaluant leur impact sur la conception des assemblages et en appliquant des stratégies pour atténuer les risques.
La fatigue des matériaux, en particulier la fatigue des métaux, est la dégradation progressive d'un matériau due à des niveaux de contrainte cyclique inférieurs à sa limite de résistance à la traction. Elle peut être divisée en :
- Fatigue à faible cycle : moins de 10 000 cycles avec des amplitudes de contrainte dépassant le point de rendement, entraînant une déformation plastique significative
- Fatigue à haut cycle : plus de 100 000 cycles avec des niveaux de contrainte généralement inférieurs au point de rendement, entraînant principalement une déformation élastique
La fatigue à faible cycle est moins critique pour la conception des assemblages, mais la fatigue à haut cycle est cruciale, surtout lorsque des forces dynamiques sont impliquées.
Principaux enseignements
Ce livre blanc explore des enseignements critiques sur les applications d'ingénierie, en se concentrant sur les effets du chargement cyclique. Ce phénomène peut entraîner une perte de précharge de l'assemblage, entraînant un desserrage ou une rupture potentielle des composants au fil du temps.