Actualités & Médias

Communiqués de presse d'entreprise : découvrez les dernières nouvelles

Restez informé des annonces officielles, mises à jour et déclarations de Bossard.


Un homme lit un journal tandis qu'un autre homme à côté de lui lit sur son téléphone portable.

Aperçu des actualités

Bâtiment de l'entreprise Bossard à Zoug, Suisse en automne

22 juillet 2025

Rapport Semestriel 2025

La première moitié de 2025 a continué d'être marquée par un environnement de marché difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

Un grand groupe de personnes pose sur des bancs en bois dans un entrepôt, avec "Switzerland Innovation" et des logos en arrière-plan.

15 juillet 2025

Bossard Exploration Lab

Le groupe Bossard s'est associé au Feasibility Lab de l'ETH Zurich pour gérer le Bossard Exploration Lab, qui sert de pont entre la recherche, la technologie et la pratique industrielle.

Bossard Headquarter

11 avril 2025

Assemblée générale annuelle des actionnaires 2025

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de Bossard Holding AG a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration à une large majorité. Lire le communiqué de presse en anglais.

Bossard Malaysia

11 avril 2025

Ventes du premier trimestre 2025

Les ventes organiques de Bossard se sont stabilisées au T1 2025, avec une croissance supplémentaire grâce aux acquisitions. Lire le communiqué de presse en anglais.


Aucune image disponible

15 janvier 2025

Ventes T4 et exercice 2024

Progrès stratégique dans un environnement difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

Bossard Netherlands Office

15 janvier 2025

Ventes T4 et exercice 2024

Progrès stratégique dans un environnement difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

Logo Ferdinand Gross

7 janvier 2025

Acquisition du Groupe Ferdinand Gross

Le groupe Bossard a conclu avec succès l'acquisition du groupe allemand Ferdinand Gross annoncée le 15 octobre 2024. Lire le communiqué de presse en anglais.

Un avion en maintenance dans un hangar spacieux, avec des techniciens et des outils visibles autour.

24 juillet 2024

Annonce Acquisition Aero Negoce

Bossard va acquérir le groupe Aero Negoce International et étendre considérablement sa présence dans l'industrie aérospatiale. Lire le communiqué de presse en anglais.

Logo Dejond Fastening

10 juillet 2024

Acquisition Dejond Technique d'assemblage

Le groupe Bossard renforce sa chaîne de valeur et sa présence mondiale grâce à l'acquisition de Dejond Fastening NV. Lire le communiqué de presse en anglais.

Daniel Bossard avec le modèle du télescope spatial James Webb (JWST) à l'échelle 1:4 @Bossard à Zoug

12 juillet 2023

Rôle de Bossard dans la recherche de l'univers

Bossard est un fournisseur clé d'éléments de Technique d'assemblage pour la coiffe de la fusée Ariane 5, qui a transporté le télescope spatial James Webb dans l'espace.