Smart Factory Assembly

Herramientas y Dispositivos Smart

Dispositivos conectados para una mayor fiabilidad de procesos y recopilación de datos: Este enfoque basado en datos te permite identificar cuellos de botella, optimizar flujos de trabajo y tomar decisiones estratégicas informadas.


Mujer sentada en la estación de trabajo con una herramienta Kolver conectada para ensamblar algo.

Imagina un escenario en el que tu línea de montaje se comunica a la perfección con herramientas y dispositivos inteligentes, creando una red armonizada que funciona con precisión. Nuestra solución integra estos dispositivos, asegurando que funcionen de forma cohesionada para eliminar errores, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia general. 

Ventajas de las herramientas parametrizadas: 

  • Máxima fiabilidad del proceso
  • Parametrización correcta de las herramientas según el pedido 
  • Amplio rango de integraciones de dispositivos estándar plug-and-play 
  • Automatización de la recopilación de datos y de los pasos para el montaje
  • Posibilidad de integrar cualquier dispositivo inteligente 
  • Configuración más rápida de las estaciones de trabajo 

Conecta Herramientas y Dispositivos con Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Todo en un solo sistema de montaje: Conecta tus herramientas y dispositivos con nuestro servicio Smart Factory Assembly.


atornillado y remachado con herramientas inteligentes conectadas

Atornillado y Remachado

Cuantas más herramientas de montaje y equipos estén conectados al sistema, más podrás aprovechar las siguientes ventajas

  • Mejorar la fiabilidad del proceso a través de dispositivos de atornillado y remachado controlados por señales 
  • Reducir el margen de error gracias a la función de conteo de tornillos/remaches 
  • Asegurar el flujo del proceso liberando/bloqueando las herramientas 
  • Hacer transparentes los puntos de conexión mediante el almacenamiento de datos del proceso 
  • Monitorear el proceso de apriete 

Bossard SmartTools


Serie de Herramientas Inteligentes Bossard

Los dispositivos de atornillado y remachado a batería equipados con sensores son el primer paso hacia la digitalización de tu producción. Estos dispositivos reciben instrucciones en tiempo real y devuelven datos sobre el estado del trabajo, con una configuración sencilla e intuitiva.

Obtén más información sobre Bossard SmartTools

Overlay

Serie de Herramientas Inteligentes Bossard
Serie de Herramientas Inteligentes Bossard con herramientas de atornillado y remachado inteligentes

Kolver Tools

Destornillador recto Kolver controlado por corriente

Kolver es un fabricante europeo de productos de calidad con una amplia variedad de destornilladores eléctricos con cable fabricados con diferentes tecnologías. Los destornilladores eléctricos industriales de Kolver dotados de control de par y ángulo son conocidos por su durabilidad, rendimiento superior y repetibilidad.

Obtén más información sobre las herramientas de Kolver

Overlay
Destornillador recto Kolver controlado por corriente

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Las herramientas Stahlwille son conocidas por su precisión e innovación en el mundo de la fabricación y el mantenimiento.

Obtén más información sobre las herramientas Stahlwille

Overlay
Stahlwille digital smart tool

Guía para Trabajadores con Pick-to-Light

Herramientas para Guiar a los Trabajadores

Una de las mayores pérdidas en la producción manual es el tiempo dedicado a la búsqueda de piezas. Al guiar a los empleados a través del proceso de montaje de manera específica, los tiempos de búsqueda pueden reducirse considerablemente. 

Ventajas de guiar a los empleados:

  • Mayor productividad, ya que siempre está claro acerca de dónde está la siguiente pieza
  • Reducción de errores en el montaje, ya que se minimiza el riesgo de confusión
  • Seguridad adicional para el personal de la línea de montaje al utilizar la pieza correcta

Aplicaciones Pick-by-Light

One Pick-by-Light

Las aplicaciones de pick-by-light muestran al empleado, mediante un sistema de iluminación integrado, dónde recoger los respectivos componentes para la siguiente instrucción de trabajo. El proceso se puede confirmar a través de un botón, la función táctil en la luz o un sensor integrado. Estaremos encantados de preparar un pack para tus necesidades específicas. 

  

Overlay
One Pick-by-Light

Tower System

Smart Tower con dos discos

La torre gira los componentes en el orden correcto hacia el trabajador de la línea de montaje. La luz integrada indica cuándo se debe retirar el componente. La selección se puede confirmar mediante un botón de confirmación o por peso (por ejemplo, al recoger diez tornillos que pesan diez gramos cada uno, el sistema reconoce que se han retirado 100 gramos de peso). Además, este sistema ofrece una función de inventario que cuenta todos los componentes y puede hacer una evaluación. 

Overlay
Smart Tower con dos discos

Bitcube para puntas de destornillador

Bitcube para Smart Assembly

En el caso de las uniones atornilladas, a menudo hay diferentes tipos de elementos en el mismo montaje. Los bits deben cambiarse durante el proceso de montaje. El Bitcube ofrece una solución óptima para simplificar este proceso. La siguiente instrucción de trabajo (paso de atornillado) solo se libera cuando se ha retirado el bit correcto y todos los demás bits están en el soporte. Esto garantiza que las unidades de atornillado no se dañen. 

Overlay
Bitcube para Smart Assembly

Sistemas de cámaras de gestos

Un sensor de visión industrial COGNEX amarillo y negro sobre un fondo blanco.

Los sistemas de cámaras gestuales ofrecen la posibilidad de seguir los movimientos del trabajador de montaje y proyectar información en el puesto de trabajo a través de un proyector conectado. También se pueden reproducir secuencias de video y verificar la corrección de la colocación de las piezas (o las propias piezas), también conocido como shadowboard. 

Overlay
Un sensor de visión industrial COGNEX amarillo y negro sobre un fondo blanco.
Escáner SFA

Escáneres, Sensores y Cámaras

Para lograr la máxima productividad posible, es importante que los pasos secundarios puedan automatizarse y que las acciones puedan procesarse automáticamente. Smart Factory Assembly ofrece varias posibilidades. 

Ventajas de automatizar las acciones

  • La productividad no se ve inhibida
  • Los errores se reducen al mínimo

Escáneres

Ejemplo de escáner

El escáner puede leer una gran cantidad de información del sistema con un solo escaneo. La lógica almacenada puede filtrar la información requerida. Los escáneres se utilizan a menudo para identificar componentes, guardar números de serie o iniciar órdenes. Con Smart Factory Assembly, se pueden acoplar diferentes tipos de escáneres. Ya sea por cable o radio, integramos el escáner según tus necesidades. 

Overlay
Ejemplo de escáner

Sensores

Primer plano de un sensor, que ayuda a automatizar el proceso de montaje

Para no interrumpir el flujo de trabajo, los sensores ayudan a automatizar el proceso. El tipo de sensor no es importante. Las acciones de los sensores pueden utilizarse para avanzar en la instrucción de trabajo. Los valores de los sensores pueden almacenarse en el sistema si ofrecen un beneficio adicional para la producción. 

  

Overlay
Primer plano de un sensor, que ayuda a automatizar el proceso de montaje

Cámaras

Ejemplo de Smart Camera

Las cámaras se utilizan para almacenar imágenes o información del área de la imagen. Esta información se puede almacenar en el archivo del producto y consultarse en cualquier momento. Dependiendo de tus necesidades, hay diferentes sistemas de cámaras que se pueden integrar. Estaremos encantados de asesorarte sobre la mejor opción para tu aplicación específica. 

Overlay
Ejemplo de Smart Camera

Tres ingenieros colaboran en varias pruebas en un laboratorio bien equipado, con una vista clara tanto del equipo como del equipo de prueba.

Medición y control automáticos

Además de automatizar las acciones a través de escáneres, sensores o cámaras, los resultados de medición y los pasos de control también pueden automatizarse. Nuestro servicio Smart Assembly te ofrece varias posibilidades para hacerlo, desde sistemas de pesaje inteligentes hasta sistemas de identificación.

Ventajas de automatizar la medición y el control:

  • La productividad no se ve inhibida
  • Los errores se reducen al mínimo
  • Todos los datos se almacenan en una base de datos

Sistemas de pesaje

Báscula digital con plataforma de acero inoxidable y pantalla LCD separada que muestra números, rodeada de botones de control.

Medir el peso puede ser útil en la producción en diferentes etapas. Ya sea pesando el contenido del paquete al final de una línea para asegurar que no se haya olvidado nada o para verificar el número de tornillos a utilizar. Nos complace ayudarte con el diseño de estos sistemas.

Overlay
Báscula digital con plataforma de acero inoxidable y pantalla LCD separada que muestra números, rodeada de botones de control.

Pruebas eléctricas

Pruebas Eléctricas

Los componentes eléctricos se someten a una prueba funcional al final de la producción. En algunos casos, es necesario medir si la corriente está pasando a través de los cables. Con un programa de prueba, este proceso también puede ser automatizado y controlado por un sistema de control. Con mucho gusto te asesoramos sobre la configuración de pruebas en esta área. 

Overlay
Pruebas Eléctricas

Sistemas de identificación

Sistemas de identificación

Para ciertos productos puede ser útil identificar a los empleados que fabrican el producto. Por ejemplo, si se tiene que comparar un curso de formación (soldadura, atornillado, etc.) o se tienen que realizar ciertas verificaciones con un principio de 4 ojos. Con un sistema de identificación, estos parámetros pueden ser verificados y la información almacenada. 

Overlay
Sistemas de identificación
Brazo robótico blanco con acentos azules unido a una base con ruedas.

Integración de Robots y Cobots

Para tareas complejas que requieren alta precisión o son muy monótonas, el apoyo de robots colaborativos (Cobots) puede aliviar la carga de trabajo de tus empleados y aumentar la productividad. Los Cobots son controlados por el sistema, de manera similar a como funciona un destornillador. Los programas se enseñan y programan a través del software del robot. El Cobot recibe la señal para realizar el trabajo en el paso correspondiente. Estaremos encantados de asistirte en la integración de Cobots en tu sistema de Smart Assembly.

Ventajas del uso de robots colaborativos:

  • Aumento de la productividad mediante el trabajo en paralelo
  • Reducción de errores al mínimo
  • Asegurar la exactitud de los procesos.
  • Evitar la monotonía para los empleados

¿Estás listo para dar el siguiente paso?

Descubre cómo digitalizar el ensamblaje. Consulta hoy con nuestros expertos.

Dos hombres en una pantalla señalan las ELAM Solutions mostradas.

Contáctanos para una demo gratis

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.

Temas relacionados que podrían interesarte