Expert Test Services
Prueba de Dureza: Determina las Propiedades del Material
La prueba de dureza es clave para garantizar la calidad del material en diversas industrias y en I+D. Como socio experto, te apoyamos con conocimiento técnico y laboratorios de ensayos avanzados.

¿Qué es una prueba de dureza?
La prueba de dureza es un procedimiento común para determinar las propiedades de un material. La dureza mide la resistencia que un material ofrece a la penetración de un objeto. Esto permite identificar si el material es duro y frágil, blando y tenáz, o se encuentra en un punto intermedio, ayudando a evaluar su idoneidad para aplicaciones específicas.
La prueba de dureza se utiliza en todo tipo de áreas y sectores para garantizar la calidad requerida, incluyendo sector automotriz, construcción, aeroespacial, ingeniería mecánica, producción y procesamiento de metales y automatización.
Cómo funciona una prueba de dureza
El principio de la prueba de dureza es relativamente simple: un penetrador, es decir, un objeto con una geometría específica, se presiona en la superficie del material a probar, con una fuerza determinada. Este proceso genera una indentación, cuya dimensión se mide para calcular la dureza. Cuanto más pequeña sea la huella, más duro es el material examinado. Existen varios métodos para realizar esta prueba:
Prueba de dureza Vickers*
La prueba de dureza Vickers se basa en un sistema de medición óptica y se realiza utilizando un diamante piramidal con una base cuadrada. Para el cálculo, se mide la longitud de las diagonales de la huella dejada por el diamante y se calcula la dureza, (por ejemplo, 350 HV30). Debido a que la indentación hecha por el diamante puede ser muy pequeña, este método de medición también es adecuado para piezas pequeñas y muy delgadas.
Prueba de dureza Rockwell*
La prueba de dureza Rockwell (HRC) se realiza utilizando un cono de diamante (ángulo de punta de 120°) para probar aceros endurecidos. Se aplica una carga preliminar para penetrar la superficie del material. Después de un cierto tiempo, se mide la profundidad base, que sirve como nivel de referencia. Luego, la fuerza de prueba se incrementa aún más para alcanzar la profundidad de penetración final. Después de un tiempo, la fuerza de prueba se reduce nuevamente y se mide la profundidad de penetración final. La diferencia entre la profundidad base y la profundidad de penetración final determina la dureza Rockwell (por ejemplo, 58HRC).
*Prueba de dureza Vickers acreditada en Suiza; prueba de dureza Rockwell acreditada en EE.UU.
Prueba de dureza en los laboratorios de Bossard
En Bossard, contamos con laboratorios de última generación para realizar pruebas de dureza certificadas. Ofrecemos ensayos Vickers (acreditados en Suiza) y Rockwell (acreditados en EE.UU.) Consulta los certificados para más detalles.
Accede al Laboratorio de ensayos de Bossard
Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.