Pedidos externos

Gana Eficiencia en la Gestión de Pedidos a Proveedores

Gestionar pedidos externos de piezas C como tornillos y tuercas de forma manual puede convertirse en una pérdida constante de tiempo. Descubre cómo optimizar este proceso y liberar recursos.

Hombre en un almacén inteligente
Tarjetas Kanban

El problema: demasiadas tareas manuales para piezas de bajo valor

Aunque las piezas C como tornillos y arandelas tienen un bajo coste unitario, su gestión manual consume tiempo y recursos valiosos. En muchos casos, el proceso comienza cuando el departamento de compras recibe tarjetas Kanban desde producción, desencadenando una serie de tareas:

  • Recogida y traslado de tarjetas desde producción
  • Transferencia de información entre equipos
  • Registro manual en el ERP
  • Comunicación con proveedores
  • Seguimiento del pedido y reenvío de tarjetas a producción

Este flujo implica a múltiples personas y departamentos, generando ineficiencias y riesgo de errores.

¿Dónde se pierde más tiempo?

Cuando no se cuenta con una solución automatizada, los puntos críticos se multiplican:

  • Anotar manualmente las necesidades
  • Coordinar entre departamentos qué artículos se deben pedir
  • Controlar la planificación y verificar cuándo llegará la mercancía

Estas tareas repetitivas pueden suponer horas de trabajo al mes que podrían evitarse con una solución digital.

Arandela

Sin datos, no hay control

Uno de los mayores retos es la gestión de plazos. Si los materiales llegan antes de tiempo, se incrementan los costes por almacenamiento. Si llegan tarde, se detiene la producción.

Ejemplo real: Se detecta tarde que faltarán tornillos hexagonales la próxima semana debido a un pico en la demanda. Aunque compras actúa rapido, ya no hay margen para evitar el desabastecimiento. Sin datos actualizados, se genera una nueva orden innecesaria.

¿El resultado? Pedidos dobles, sobrecostes logísticos, falta de stock y más tiempo perdido.

La Solución: digitaliza el proceso y gana tiempo de verdad

Con un sistema logístico digital, como SmartBin Cloud y Smart Label Cloud, el proceso se automatiza de principio a fin:

  • Se detecta automáticamente el consumo mínimo
  • El sistema genera el pedido en el momento preciso
  • Se ajustan plazos y cantidades según datos reales
  • Los artículos se entregan justo cuando se necesitan

Benefícios Clave

  • Visibilidad en tiempo real para producción, compras y logística
  • Reducción de errores y tareas manuales
  • Mejora de la coordinación entre equipos
  • Ahorro de tiempo y costes operativos

¿Quieres conocer más formas de ganar eficiencia?