Succeshistorie

Udforskning af universet med Bossard’s ekspertise: Støtte til Ariane-missionerne

Et interview med Jürgen Eixler, Head of Engineering hos Bossard AG, om hvordan virksomheden har samarbejdet med Beyond Gravity for at levere befæstelseselementer til projekter for European Space Agency’s (ESA) Ariane-missioner.

Jürgen Eixler

Befæstelseselementer med særligt høje kvalitetskrav

Hvilke produkter har Bossard leveret som en del af jeres samarbejde med Beyond Gravity, og hvordan er de blevet brugt?

Jürgen Eixler: "Vi har leveret mere end en million dele til Beyond Gravity og vi hjælper også med projektudvikling med vores logistiksystemer og ingeniørservices. Bossard leverer ikke kun standarddele, såsom skruer, møtrikker og forskellige materialer, vi leverer også mange skræddersyede artikler, som er specielt produceret til Beyond Gravity.

Dette sker hovedsageligt i samarbejde med Beyond Gravity, som sender os et design af en bestemt del, og vi sigter mod at optimere denne del med producenten. Til sidst får vores kunde den del, de leder efter, takket være vores høje kvalitetskrav. Hvert produkt er vigtigt i Beyond Gravity-projekterne, da hver enkelt del skal kunne opfylde specifikke krav for at kunne spille sin rolle i hver missions succes.

Et sådant produkt er specielle stifter – kuglelåsestifter – som bruges i alle skjoldene til nyttelasten til Ariane-flyvningerne. Disse stifter er specielt designet til at tillade det beskyttende skjold at bryde væk fra satellitten, når raketten har nået den ydre atmosfære. Denne proces er meget vigtig, da den sikrer, at satellitten forbliver ubeskadiget under opsendelsesprocessen, men derefter gør det muligt for det beskyttende skjold at bryde væk, så satellitten kan begynde sin mission."

Ariane Esa

At reducere vægten er en af hovedudfordringerne, når man skal i rummet

Hvad var udfordringerne ved at designe befæstelseselementer til Beyond Gravity?

Jürgen Eixler: "Når man skal i rummet, er et af hovedmålene at reducere vægten, da hver nyttelast koster meget energi. Man skal altid forsøge at reducere vægten af nyttelasten til et minimum. For at gøre dette starter vi med kilderne til råmaterialet og sikrer, at alle de materialer, vi bruger, er af meget høj kvalitet. Vi kontrollerer også altid producentens certificeringer, da der kun er en lille gruppe producenter, vi henter fra, når vi udvikler dele til luftfartsapplikationer."

Hvordan kan Bossard hjælpe virksomheden med at imødegå disse udfordringer?

Jürgen Eixler: "For Beyond Gravity specifikt yder vi mange friktionskoefficienttests. Vi gør dette, fordi vi til Ariane-projekterne arbejder med titanium, som sammenlignet med andre materialer, såsom stål, er et meget let metal og derfor ideelt til mange anvendelser. For titanium bruger vi specielle belægninger for at beskytte mod korrosion og rivning. Der er dog begrænset viden om, hvordan denne belægning og materiale præsterer, da titanium, i modsætning til f.eks. normale zinkbelagte skruer, som bruges i mange industrier, ikke er et meget anvendt metal, så de tests, vi udfører, er ekstremt vigtige.

Når vi strammer skruen med skiven og møtrikken, skal vi vide, hvilke kontaktpunkter der genererer mest friktion. Vi udfører friktionstests, så vi under anvendelsen ved, hvilket korrekt moment der skal bruges for at opnå den korrekte forspænding. Dette er en meget vigtig proces, da friktion påvirker omkring 80% af processen, når momentet anvendes og forspændingen opnås. Gennem disse omfattende friktionskoefficienttests hjælper vi Beyond Gravity med at komme ud i rummet så sikkert og let som muligt."

JWSTModel SourceESA

Omfattende ingeniørstøtte

Hvad med Design Consulting?

Jürgen Eixler: "Vi har også en ingeniørafdeling, der hjælper vores kunder gennem hele designprocessen for at optimere produktet og sikre, at det vil fungere i sin givne anvendelse. Vi tilbyder også test services, som sikrer, at dele fungerer under visse belastninger. Derudover kan vi tilbyde uddannelsestjenester, som hjælper fagpersoner med at lære, hvordan man korrekt samler komponenter, såsom det rigtige moment at bruge. Det sidste aspekt er, at vi overvåger hele fremstillingsprocessen, så vi tager til produktionsanlægget for at se, hvordan de samler delene, hvilke værktøjer de bruger, og herfra kan vi hjælpe med at optimere disse processer."

Bossard: En stærk partner for luftfartsindustrien

Hvad er fordelene for kunden ved at arbejde med Bossard?

Jürgen Eixler: "Bossard er en 'one-stop-shop'. Hvis du forestiller dig selv at gå til et supermarked, og du har brug for forskellige slags produkter, går du derhen og køber alt på ét sted. Dette er Bossards unikke salgsargument, at kunderne kan komme til os og sige 'Jeg har brug for denne type skrue eller møtrik', og Bossard finder den rigtige løsning til kunden – hvilket sparer dem tid og ressourcer.

En anden fordel er, at kunden har mulighed for at bruge vores ingeniørservices, hvilket er en stor fordel – da de fleste af vores konkurrenter ikke har denne type ingeniørafdeling. Vi er også meget stærke i vores logistiksystemer. Det er gennem disse tjenester, at vi kan hjælpe vores kunder med at finde den rigtige løsning og finde de bedste produkter af høj kvalitet. Vi bringer vores produkter til kunden, på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted, så der aldrig er problemer med manglende produkter eller forsinkelser."

Hvilke muligheder ser du for Bossard i fremtiden?

Jürgen Eixler: "Vi ser et stort potentiale i luftfartssektoren, og Bossard er bestemt allerede en nøglespiller på dette marked. I fremtiden ønsker vi at udvide dette og se frem til spændende tider og et voksende marked. Bossard er også for nylig blevet bedt om at levere befæstelseselementer til kapper til nyttelaster til Ariane 6, ESA's næste generation af opsendelsesraketter. Virksomheden har til hensigt at fortsætte med at spille en nøglerolle i at levere befæstelseselementer ikke kun til Beyond Gravity, men til luftfartsindustrien som helhed."