Få en fleksibel produktion med Industri 4.0.
![How to Be Flexible in Industry 4.0](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/smartfactorylogistics/blog-images/flexibility-industry40.jpg?la=da&h=533&w=800&la=da&hash=81BA9E608337F91D873DB1CCB98F6F48)
Når det drejer sig om en så altomfattende industrirevolution som Industri 4.0 er, er det vigtigt implementere nye teknologier, for at forblive konkurrencedygtig i fremtiden. Det kræver derfor at virksomhedsledere skal være på vagt over for de teknologiske fremskridt der sker i øjeblikket, hvis de ønsker at kunne udnytte det fulde potentiale inden for Industri 4.0 og skabe en fleksibel produktion.
Step 1: Vær på udkig efter nye teknologier.
Vær på udkig efter nye teknologier, der kan skabe vækst i produktionen. Men hvad skal du se efter? Du kan bl.a. se på hvad de gamle industrimastodonter såvel som de nye spillere på markedet har fokus på i øjeblikket eller tilegne dig ny viden fra branchemedier. Se efter artikler omkring nye teknologier, systemer og strategier, der viser vejen for fremtiden.
Vær opmærksom på de signaler som tyder på at der er en forandring på vej, og så snart du får viden om en ny teknologi, som du kan drage nytte af, skal du begynde at tænke over, hvordan du kan implementere denne nye teknologi for at din virksomhed kan få mest muligt gavn af den.
Step 2: Reagér hurtigt.
Ser du allerede nye strategiske muligheder eller et potentiale for at implementere nye teknologier, der passer til din virksomhed? Så er det bare at komme i gang. Vær åben over for at implementere nye processer, forretningsmodeller, strategier og teknologier - for vinderne er dem, der tør prøve nye ideer og viden af.
For at undgå en masse spild af tid og ressourcer, skal du nøje overveje hvilke digitaliseringsstrategier og teknologier du vælger. Omvendt bliver du nødt til at prøve for at lykkes, for hvis du lykkes kan du skabe konkurrencefordele og nye muligheder fremadrettet for at optimere forretningen.
Step 3: Sørg for, at teknologierne er fremtidssikrede.
Der er mange ubekendte og udfordringer med indtoget af Industri 4.0. Fremtiden kræver at du har en fleksibel produktion og med den hastighed teknologierne ændrer sig med, er det afgørende at kunne indføre teknologier der er fremtidssikrede og kan ændres i takt med at udviklingen kræver det.
Selv de mest avancerede algoritmer inden for maskinlæring kan ikke forudsige fremtiden, så du er nødt til implementere teknologier, der kan tilpasses til de forandringer, der vil ske inden for din branche i fremtiden.
Step 4: Test grundigt.
Selvom det er vigtigt at være firstmover og tilegne sig de nye teknologier, er det vigtigt at teste så meget som muligt før du implementere det i produktionen. For at opnå det bedste testresultat, kan du med fordel rådføre dig med andre der har implementeret lignende teknologier og lærer af deres erfaringer eller få hjælp fra eksperter, der kan rådgive dig omkring hvordan du får en digital og fleksibel produktion.
Få mere at vide om, hvordan du bliver klar til Industri 4.0 i e-bogen: 7 steps til at blive klar til Industri 4.0 / digitalisering (uden robotter).