Sådan udføres stansningen
Revolverstansning udføres ved hjælp af en hydraulisk eller mekanisk presse i en stansemaskine. I modsætning til laserskæring, hvor det er skærehovedet, der bevæger sig hen over metalpladen, så er det her pladen, der bevæger sig i stansemaskinen, mens værktøjet bevarer sin position.
Til revolverstansning anvender man et eller flere stanseværktøjer, der har den form, som man ønsker at opnå. Værktøjet består af et stempel med en tilhørende matrice, der passer til hinanden. Under revolverstansningen presser stemplet materialet ned i matricen, og der skæres igennem metalpladen ved stemplets kant.
Revolverstansning udføres oftest ved hjælp af CNC-teknologi. CNC-står for ”computer numerical control” – det betyder med andre ord, at det er et computerprogram, der styrer stansemaskinens bevægelser. På grund af dette kan der med høj effektivitet stanses eks. mange huller ud på ganske kort tid og med høj præcision. Der kan desuden stanses flere forskelligartede emner med mange detaljer ud af samme metalplade uden behov for tidskrævende omstillinger af maskinen.
Hvorfor hedder det revolverstansning?
Revolverstansning får højst sandsynligt sit navn fra den roterende værktøjsholder, der minder lidt om tromlen på en revolver. Værktøjsholderen roterer under stanseprocessen og positionerer de forskellige værktøjer over metalpladen.
Nogle stansemaskiner har værktøjsholdere med plads til op til 60 forskellige værktøjer – der kan altså opnås op til 60 forskellige former, som kan kombineres for at opnå det endelige resultat. Skal man have fremstillet større serier vil det i mange tilfælde give god økonomisk mening at få fremstillet specialværktøj for at effektivisere processen yderligere.
Det er især på grund af den roterende værktøjsholder, at omstillingen kan ske så hurtigt, og at man kan fremstille stanseemner med mange detaljer på en effektiv måde.
Eksempler på revolverstansede emner
- Beslag
- Profiler
- Kabinetter
- Plader med mange huller/perforering
- Gitre
- Paneler
- Maskinkomponenter
Hvilke materialer kan bearbejdes ved revolverstansning
De mest gængse materialer, man bearbejder ved revolverstansning, er stål/stållegeringer og aluminium. Men de fleste almindelige metaller kan bearbejdes ved revolverstansning, f.eks.:
Stål og rustfrit stål
Aluminium
Messing
Zink
Kobber
Nysølv
Jern mm.
Tykkelsen på pladematerialet er afhængig af både materialet og maskinen. Visse maskiner vil kunne stanse op til 3 mm. aluplader, mens andre vil kunne stanse op til 6 mm. På samme måde vil den samme maskine måske kunne stanse op til 5 mm. i aluminium men kun 2 mm. i rustfrit stål – det er altså også afhængigt af metallets egenskaber og bearbejdelighed.
Hvornår vælger man revolverstansning?
Der er flere forskellige tilfælde, hvor man med fordel kan vælge revolverstansning frem for f.eks. laserskæring:
- Når der er tale om meget komplekse emner med masser af detaljer. Her kan man opnå gode resultater og desuden en høj grad af færdiggørelse af emnet med revolverstansning.
- Når du skal have fremstillet emner med mange huller. Her vil revolverstansning ofte være mest omkostningseffektiv.
- Når du skal have fremstillet emner i materialer, som ikke kan tåle/har godt af varmepåvirkning.
- Når du skal have produceret mellemstore og større serier.
- Hvis emnet også skal bukkes eller præges – dette kan ofte gøres i forlængelse af stansningen uden fordyrende led.
Stansning kan dog ikke anvendes til bearbejdning af tykkere metalplader, hvorfor det her er nødvendigt at anvende laserskæring, vandskæring eller plasmaskæring.
Overvejer du at source dine stansede emner globalt?
Hvis du skal have fremstillet mellemstore eller større serier, så er du måske interesseret i, hvor meget du kan spare ved at source stanseemnerne – måske endda også andre emner som dreje- eller fræseemner – på det globale marked.
Men hvordan kommer du i gang? Hvad er fordelene og ulemperne ved en dansk vs. en udenlandsk leverandør? Og hvad skal du være opmærksom på, når du begynder dit sourcing-projekt?
Vi har skrevet en guide til dig, der er interesseret i indkøb af bearbejdede emner på det globale marked. Med guiden bliver du klædt på til at komme godt i gang med sourcing.