Sortiment

Låsemøtrikker

Løsdrejning af skruer, møtrikker og bolte er en udfordring på tværs af industrier og produkter. Det er et spørgsmål om både sikkerhed og holdbarhed. Låsemøtrikker er udviklet specifikt for at imødekomme denne udfordring.

Låsemøtrikker findes i mange forskellige udformninger og materialer. Her på siden kan du få overblik over de forskellige typer låsemøtrikker, deres udformning og funktion.Hos Bossard Denmark leverer vi skruer, bolte og møtrikker til over 2000 industri- og produktionsvirksomheder i Skandinavien. Vi er eksperter i befæstelse og har den specialistviden, der skal til for at du kan finde den optimale låsemøtrik til dit produkt.

Køb låsemøtrikker i E-shoppen

Her kan du se et udvalg af de mest populære former for låsemøtrikker, som du kan købe i vores e-shop. Vær opmærksom på, at oprettelse og køb af produkter i vores e-shop er forbeholdt erhvervsdrivende.


Låsemøtrikker med polyamidring

Låsemøtrikker i helmetal

Låsemøtrikker med skive

Hvordan fungerer låsemøtrikker

Friktion hindrer løsdrejning – det er det vigtigste faktum, man skal have for øje, når det kommer til sikring af skruer, bolte og møtrikker. Jo større friktion, desto mindre sandsynligt er det, at møtrikken drejer sig løs.

Skruer og møtrikker, der sidder i f.eks. transportmidler, udsættes for vibrationer, og er de løsnet bare en lille smule, vil de fortsætte med at løsne sig og til sidst falde af. For at sikre at skruer og møtrikker ikke drejer sig løs, må man øge friktionen.

Friktion kan opstå 2 steder i en boltesamling: i gevindet og i bærearealet/kontaktfladen.

Låsemøtrikker er møtrikker, der er udviklet til at øge friktionen i enten gevindet eller bærearealet. Der findes mange varianter med forskellige låsende effekter – nogle af de mest populære kan du læse om her.

flangemøtrik

Låsemøtrik med flange

Flangemøtrikker er sekskantede møtrikker med en krave (flange). Flangen giver møtrikken en større kontaktflade, og det i sig selv øger friktionen.

En yderligere fordel ved flangemøtrikker er, at flangen også forhindrer møtrikken i at indlejre sig i det underliggende materiale og gøre skade på det.

Flangemøtrikker har typisk en plan underside, men der findes varianter med ribbede eller fortandede undersider, som øger friktionen yderligere. Dem kan du læse om her på siden i sektionen ”Flangemøtrikker med ribber og tænder”.

Låsemøtrikker med polyamidring

Låsemøtrikker med polyamidring er en populær og udbredt sikringsmøtrik, der anvendes bredt og i mange forskellige sammenhænge. I denne type låsemøtrik er en ring af polyamid er monteret indvendigt i møtrikken mod møtrikkens top. Den låsende effekt er derfor kun i toppen.

Polyamid er et syntetisk materiale. Det er følsomt overfor varme og bliver blødt over 120 grader celsius. Derfor bør skruen ikke skrues så hurtigt i, at der opstår varme, og denne type låsemøtrik egner sig heller ikke til sammenhænge med høje temperaturer.

Derudover kan polyamidringen også slides ved mange montager og demontager, så den egner sig bedst til sammenhænge, hvor dette ikke er nødvendigt.



Låsemøtrikker med konisk fjederskive

Denne form for låsemøtrik har en integreret skive med låsende effekt. Den koniske fjederskive er ikke helt flad som en standard spændskive. Den buer let opad mod midten af skiven.

Fjederskiver er lavet af fjederstål, som er en særlig stållegering, der har evnen til at vende tilbage til dens oprindelige form uden deformering efter pres, bøjning eller vridning. Denne fjedrende effekt kompenserer for et evt. tab af klemkraft i samlingen efter montagen og sikrer friktionen, der skal til, for at modvirke løsdrejning.

Klemt låsemøtrik helmetal

”Klemte” helmetalliske møtrikker

Ovale møtrikker og møtrikker med prespunkter er møtrikker, hvor gevindet er deformeret en smule ift. normale møtrikker. Ved denne form for låsemøtrikker øges friktionen i gevindet frem for ved bærearealet.

Den ovale møtrik har, som navnet antyder, en lettere oval form.

Møtrikker med prespunkter har typisk 3 deformerede punkter mod møtrikkens top, der skaber større friktion og hindrer løsdrejning.

Låsemøtrikker med tandskive

I udvalget af låsemøtrikker med skive findes denne møtrik med integreret tandskive. Tandskiven har en forankrende effekt i og med, at den bider sig ind i det underliggende materiale.

Møtrikken har en god låsende effekt mod rotationel løsdrejning. En låsemøtrik med tandskive kan dog ikke løsnes og strammes igen, da tænderne deformeres under montagen.

Låsemøtrikker med tandskive anvendes også til elektriske forbindelser, da de kan bryde igennem overfladebehandlinger og -belægninger og skabe kontakt.



Flangemøtrikker med ribber eller tænder

Tænde og ribber på en flangemøtrik øger friktionen i bærearealet, og disse typer møtrikker har derfor en bedre modvirkende effekt mod løsdrejning end standard flangemøtrikker.

Flangemøtrikker med tænder har en fortandet kontaktflade – der sidder altså små spidse tænder på undersiden af møtrikken. Dette udgør en meget god låseanordning, men den er kun effektiv når møtrikken er tilstrækkeligt hård, og når overfladen på den fastspændte del er blød nok, til at tænderne kan trænge ned i den.

Møtrikken skader desuden overfladen på den fastspændte del, hvilket man skal have for øje, når man vælger låsemøtrik.

Flangemøtrikker med ribber penetrerer overfladen ligesom spærretænder, men de kan løsnes uden at beskadige overfladen. Ribberne er hårdere end tænderne, og møtrikken skal spændes mere end dens modpart med tænder.



Låsemøtrik med slids

En helmetallisk låsemøtrik med slids bliver har en låsende effekt i gevindet og ikke bærearealet. Den mest anvendte låsemøtrik af denne type har en slids i siden der presses sammen. Under montagen åbnes slidsen elastisk og deformerer gevindet, hvilket låser møtrikken.

En helmetallisk låsemøtrik med slids kan dog kun bruges en gang, da gevindet på møtrikken/skruen som sagt deformeres under montagen. Møtrikken kan i øvrigt i samme forbindelse ødelægge overfladebehandlingen på bolten.

kronemøtrik låsemøtrik

Kronemøtrikker

En kronemøtrik – også kaldet en "castle nut" på engelsk – har et invendigt gevind med slidser udskåret i gevindet hele vejen rundt.

I modsætning til andre låsemøtrikker, kræver kronemøtrikken lidt forarbejde og ekstra dele for at kunne monteres.

Selve montagen af møtrikken er dog forholdsvis simpel. Kronemøtrikken skrues på en bolt, hvor der er på forhånd er boret et hul tværs gennem gevindet. Når møtrikken er monteret, føres en split gennem slidserne i møtrikken og også gennem hullet i bolten. Det er splitten, der forhindrer løsdrejning over tid.

Denne type møtrik er et godt valg, hvis man gerne vil være i stand til at fjerne møtrikken med lethed uden at miste den låsende effekt ved remontage.

låsemøtrik med skiver ecosyn sef

Bossards egen låsemøtrik - ecosyn®-SEF

Bossards egen serie af innovative befæstelseselementer inkluderer den multifunktionelle møtrik, ecosyn®-SEF.

ecosyn®-SEF har en selvlåsende møtrik med Spiralock®-gevind og en integreret konisk fjederskive, samt en skive med en stor kontaktflade. Skiven beskytter både underlaget mod skade ved montage, men den muliggør også montage i langhuller.

Møtrikker med Spiralock®-gevind har en bevist god låsende effekt ved vibrationer, og fordelen ved denne teknologi er også, at man kan montere og demontere møtrikken mange gange, uden at hverken møtrik eller skrue tager skade.

ecosyn®-SEF er udviklet til strømledende skrueforbindelser (især til højspænding), f.eks. i elektriske køretøjer, transformere og batterier. Men dens mange egenskaber gør den også brugbar i et væld af andre sammenhænge.

Læs mere om ecosyn®-SEF her.

Jacob Lund Hansen

Råd og vejledning om løsdrejning

Hos Bossard har vi stor viden om- og erfaring med løsdrejning, og hvordan man forhindrer det. Har du udfordringer med, at skruer og bolte i dit produkt drejer sig løse, så kan du få råd og vejledning her.

Vores ingeniører er eksperter i befæstelsesteknologi og vejleder gennem servicen Expert Design vores kunder i det optimale valg af skruer, bolte og møtrikker til deres produkter.

Vil du være klogere på løsdrejning, og hvordan du kan forhindre det, så hent vores gratis white paper, eller gør brug af vores engineering services og få specifik råd og vejledning om din problemstilling.

Bossard Denmark

Hvem er vi?

Bossard Denmark A/S

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.

Læs mere her