Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Metalfræsning er en vigtig bearbejdningsproces i den moderne industri og især i maskinindustrien. Metalfræsning anvendes bl.a. til at fremstille maskinkomponenter som tandhjul, bundplader og emner med spor og noter.

Metalfræsning er en spåntagende bearbejdningsproces og er dermed i samme ”familie” som drejning og boring. Men i modsætning til drejning kan metalfræsning også anvendes til at fremstille asymmetriske emner, og man har dermed større frihed mht. formgivningen af emnet. Med metalfræsning kan man både fremstille emner med plane og krumme flader, enkle emner og emner med mange detaljer.
Her på siden kan du læse om metalfræsning, hvilke metaller der kan bearbejdes med metoden, og hvordan processen udføres. Du kan desuden indhente et tilbud på specialemner fremstillet ved metalfræsning.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Metalfræsning er som tidligere beskrevet en spåntagende bearbejdningsproces. Der tages med andre ord spåner af emnet, indtil det har den ønskede form. Spåntagningen sker ved hjælp af et flerskærsværktøj – et værktøj med flere skærende kanter, der roteres ved høj hastighed.
Sammenligner man metalfræsning med metaldrejning, så anvender man til metaldrejning i stedet et værktøj med et enkelt skær – et drejeskær. Men den store forskel består i, at det ved drejning er emnet, der roterer, mens det ved fræsning er værktøjet. Det betyder, at man kan fremstille asymmetriske emner ved fræsning, hvilket man ikke kan ved drejning.
Metalfræsning kan både udføres som en overfladeproces og en dybdeproces, afhængigt at værktøjet og fræsemetoden. Der findes nemlig forskellige metoder til at opnå en ønsket form. Planfræsning, som sker ved en sidelæns bevægelse, anvendes f.eks. til fræsning af plane flader, hvor der ved kant- og profilfræsning fræses i dybden for at skabe kanter og fordybninger i emnet.
Anvendelsen af CNC-teknologi er efterhånden blevet normen ifm. fræsning af metal. CNC står for ”Computer Numerical Control”. Det betyder med andre ord, at man anvender et computerprogram til styringen af fræseprocessen.
CNC-fræsning sker kort fortalt ved, at man indlæser en tegningsfil, f.eks. en CAM- eller CAD-fil i computerprogrammet, og denne konverteres til information, som computeren bruger til at styre fræsningen. Det er altså en computer, frem for en operatør, der styrer fræserens værktøj og bevægelser.
CNC-fræsning resulterer i øget præcision, øget bearbejdningshastighed og effektivitet. CNC-teknologien minimerer også risikoen for operatørfejl. Alt i alt har CNC-teknologien sænket prisen for det enkelte emne og øget mulighederne for at fremstille mere komplekse emner på en effektiv måde.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
De mest almindelige metaller, som bearbejdes ved metalfræsning, er stål og stållegeringer, men langt de fleste almindelige metaller kan bearbejdes ved metalfræsning, f.eks.:
Visse metaller er dog sværere at bearbejde end andre, f.eks. superlegeringer, og disse stiller krav til værktøjet, der anvendes. Det samme gør den ønskede overfladeruhed.
Der er mange leverandører at vælge imellem, når man har brug for at få fremstillet fræseemner – både lokalt og globalt – og det kan være svært at finde den helt rigtige. Den optimale producent kan levere emner af den høj kvalitet, til den lavest mulige pris og med en passende leveringstid.
Med Bossard som samarbejdspartner kommer du sikkert i havn med dine fræseemner:
Vi kan lagerbinde varerne for dig: Med vores 6500 kvm store lager i Hvidovre er vi i stand til at lagerbinde de fræsede emner for dig – du betaler først, når du skal bruge varerne.

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.