Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Med CNC-fræsning kan man fremstille specialemner i aluminium med stor effektivitet og præcision.

Aluminium er et metal, der egner sig godt til bearbejdning ved CNC-fræsning. Aluminium er et letmetal med god skærbarhed og god ledningsevne for elektricitet og varme. Ud over jern, er det det mest anvendte metal i verden.
Fræsede emner i aluminium er lette, stærke og har god korrosionsbestandighed. Aluminium anvendes ofte til CNC-fræsning af maskinkomponenter og andre komponenter, hvor vægt er en vigtig faktor. Fræsede emner i aluminium er bredt anvendt i transportsektoren, f.eks. som komponenter til biler, fly, toge og både, hvor det samlede produkt skal være så let som muligt.
Her på siden kan du læse om CNC-fræsning, om aluminium og dets egenskaber samt om fræseprocessen.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Hvad er CNC-fræsning? CNC-fræsning er en bearbejdningsmetode, hvor fræserens bevægelser er styret af et computerprogram. Forkortelsen ”CNC” står for ”computer numerical control”. CNC-teknologien har længe været anvendt til bearbejdning af specialemner, herunder også til processer som drejning og stansning, og er nu integreret i langt de fleste moderne fræsemaskiner og bearbejdningscentre.

Ved CNC-fræsning indlæses der en tegningsfil, f.eks. en CAD- eller CAM-fil, i computerprogrammet, som omsættes til informationer, der anvendes til at styre fræsemaskinens bevægelser. Fræsningen af alu-emnet sker herefter langt hen ad vejen automatisk.
Ved CNC-fræsning opnår man meget præcise alu-emner og risikoen for operatørfejl reduceres, da store dele af processen er fuldautomatiseret. Selve fræseprocessen udføres desuden ved høj hastighed. CNC-fræsning kan derfor med økonomisk fordel anvendes til alt fra små serier og prototyper og til større serier.
CNC-fræsning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det betyder, at der tages dele (spåner) af aluminiumsemnet, indtil det har den ønskede form.

Ved fræsning anvendes der et fræseværktøj – et værktøj med flere skær, der roteres ved høj hastighed. I modsætning til drejning, hvor det er emnet, der roterer, er det altså værktøjet, der står for den roterende bevægelse ved fræsning. Fræseværktøjet kan have skær for enden af værktøjet, og/eller på ydersiden af værktøjet. De forskellige fræseværktøjer anvendes til forskellige bearbejdningsmetoder inden for fræsning.
Ved planfræsning anvender man f.eks. et fræseværktøj med skær på ydersiden af værktøjet. Her fræser man i en sidelæns bevægelse for at opnå en plan flade. Ved hjørnefræsning anvender man et værktøj, der har skær både på ydersiden og for enden af værktøjet, så man kan fræse to flader på samme tid.
Aluminium er et uædelt metal, der har gode ledende evner for varme og elektricitet. Den vigtigste egenskab for aluminium i denne forbindelse er dog, at det er et letmetal. Metallets lethed gør det velegnet til fræsning af emner til applikationer, der skal være så lette som muligt.
En anden fordel ved aluminium er, at alu og alulegeringer ikke bliver skøre ved lave temperaturer, som mange typer stål gør. Derfor er aluminium velegnet til emner, som skal kunne tåle lave temperaturer.
Rent aluminium i uglødet tilstand har ikke særligt stor trækstyrke og er heller ikke nær så stift som stål. Ved at legere aluminium med andre elementer kan man øge styrken. Alt efter legeringsmaterialet, man tilsætter, kan man:
Aluminium og aluminiumslegeringer er lette at bearbejde med skærende værktøjer, og på grund af metallets mekaniske egenskaber kan aluminium fræses ved større skærehastighed end f.eks. stål. Visse legeringer resulterer i kortere spåner end andre, hvilket er en fordel ved spåntagning, da lange spåner kan vikle sig ind i- eller sætte sig fast på det skærende værktøj eller emnet.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Fræsede emner i aluminium har en naturlig korrosionsbestandighed, der øger metallets velegnethed i mange sammenhænge.
Selvom metallet går let i kemisk forbindelse med andre stoffer, dannes der en beskyttende hinde på ydersiden af emnet, når det kommer i kontakt med ilt. Hinden er tæt og fastsiddende og yder stor korrosionsbeskyttelse.
Da aluminium er modstandsdygtig overfor mange korroderende elementer anvendes komponenter i aluminium ofte også i fødevareindustrien.
Korrosion ved aluminium opstår typisk i form af galvanisk korrosion, som opstår, når aluminium kommer i kontakt med et mere ædelt metal, f.eks. kobber og zink. Der kan også opstå grubetæring, som er en æstetisk beskadigelse af overfladen på aluminiumselementer, hvis elementet ofte er i kontakt med væske og salte. Til maritime miljøer anbefales desuden en særlig legering, der har øget søvandsbestandighed.
Skal du have fremstillet fræseemner i aluminium? Hos Bossard hjælper vi dig med at source dine emner hos leverandører i vores omfattende leverandørnetværk i Asien og Østeuropa. Vi har mange års erfaring med sourcing af både enkle og komplicerede komponenter på det globale marked og kan føre dig sikkert i havn med dine fræsede aluminiumsemner.
Med Bossard som samarbejdspartner får du fordelene af fordelagtige priser på det globale marked kombineret med trygheden ved en lokal leverandør. Blandt fordelene for dig er:

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.