Hvorfor drejer skruer og bolte sig løse?
![Hvorfor drejer skruer og bolte sig løse?](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/engineering/ate/blog/ate-blog-losdrejning-400x1000px.jpg?la=da&h=400&w=1000&la=da&hash=8178CCD50592459CBDE57D6975C369B8)
Befæstelseselementer der drejer sig løse, har altid været et problem. Et løsdrejet befæstelseselement kan føre til uheld, og det er vigtigt at finde ud af, hvilke faktorer der forårsager løsdrejning af et befæstelseselement.
Befæstelseselementer bruges typisk i gennemgangshuller, og tilspændingen af befæstelseselementet medfører at der opnås styrke i konstruktionen. Hvis der sker en løsdrejning, reduceres eller elimineres klemkraften helt, og der opstår konstruktionsfejl.
Hvorfor sker løsdrejning?
En af de centrale årsager til at befæstelseselementer drejer sig løse, er de tværgående kræfter i samlingen. Når den tværgående kraft overstiger friktionsmodstanden opnået ved forspænding af befæstelseselementet, kan det føre til en relativ bevægelse. Denne bevægelse opstår mellem skrue- og møtrikgevind og befæstelseselementernes bæreflade på de samlede dele, hvilket ved gentagelser får befæstelseselementet til at dreje sig løst.
Som udgangspunkt er det vibrationer der forårsager en løsdrejning, men temperaturforskelle eller samlinger med forskellige typer materialer, kan også føre til, at befæstelseselementerne drejer sig løse. Når der sker en løsdrejning, reduceres klemkraften i samlingen, og der kan opstå udmattelsesbrud.
Sætninger kan også betyde tab af forspænding over tid og få befæstelseselementet til at løsne sig. Sætninger kan opstå ved udjævning af ru overflader på de samlede dele og tab af friktionsmodstand i grænsefladerne, hvilket ligeledes kan forårsage løsdrejning.
To vigtige faktorer at tage højde for.
Der findes ingen universalløsning på løsdrejning af befæstelseselementer, men produktudviklere og ingeniører skal designe sikringselementer ind i konstruktionen, når det er nødvendigt.
Der er to vigtige faktorer, som man skal tage højde for i designprocessen:
- I konstruktionen skal der tages højde for hvilke faktorer, der har indvirkning på tab af klemkraft i samlingen.
- Hvilke eventuelle sikringselementer, der skal anvendes mod løsdrejning, f.eks. limbelægninger.
Download white paper om emnet. Lær mere om hvordan du undgår løsdrejning af dine befæstelseselementer.