Unser Expertenteam hat für Sie ihr Wissen und die gesammelte Anwendungserfahrung in der Verbindungstechnik in verschiedenen Fachartikeln (White Paper) zusammengetragen.
Surface Finishing in Stainless Steel

Oberflächenbehandlung von nichtrostendem Stahl

In diesem Fachartikel wird die Bedeutung vom Passivieren, Beizen und der Oberflächenrauheit für die Korrosionsbeständigkeit von nichtrostendem Stahl dargelegt.  

zum White Paper

Lightweight

Leichtbau

Mit zunehmender Bedeutung von Leichtbaukonstruktionen stehen Konstrukteure vor neuen Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist die Notwendigkeit von zusätzlichen Löchern im Material während der Fertigung. Diese beeinträchtigen nicht nur das Design, sondern auch die mögliche, maximale Belastbarkeit. Hierfür gibt es allerdings bereits bewährte Lösungen!

zum White Paper

The notion of "appearance" incoatings

 

Der Begriff «Erscheinungsbild» bei Verbindungselementen

Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit, Stabilität. Neben diesen klassischen Eigenschaften von mechanischen Verbindungen spielt oft auch ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle: Die Ästhetik. 

zum White Paper

Selecting a fastener finish

7 Tipps zur Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung für Ihre Verbindungselemente

Die Oberflächenbehandlung spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der richtigen Verbindungselemente. In diesem White Paper werden die sechs häufigsten Beschichtungen anhand von sieben Kriterien untersucht.

zum White Paper

heat treatment of fasteners

Wärmebehandlung von Verbindungselementen

Wärmebehandlungen ermöglicht einerseits erst bestimmte Bearbeitungsmethoden für Werkstoffe, andererseits werden sie eingesetzt, um die mechanische Festigkeit (Duktilität) und bei manchen Legierungen die Korrosionsbeständigkeit zu steigern.

 zum White Paper

friction

Warum die Reibung bei Schraubenverbindungen ausschlaggebend für die Prozessfähigkeit ist

«Lean Production» liegt im Trend und steht für noch schlankere und zielgerichtete Prozesse. An Lösungen für höhere Effizienz, niedrigeren Verbrauch und längerer Lebensdauer wird weltweit geforscht. Bei der Beurteilung neuartiger Materialien oder Verfahren zur Oberflächenbehandlung oder Veredelung kommen fast immer auch tribologische Eigenschaften wie Reibung, Schmierung und Verschleiss ins Spiel.

zum White Paper

DIN 7500

DIN 7500

Die Norm DIN 7500 wurde erstmals Ende der siebziger Jahre veröffentlicht und seither mehrmals aktualisiert. Im Zuge der Veröffentlichung der Norm DIN 7500-2 «Richtwerte für Bohrungsdurchmesser» wurde die Norm für Schraubenmaterial in DIN 7500-1 umbenannt. Allerdings wird bei den meisten Schrauben nur auf DIN 7500 Bezug genommen.

zum White Paper

Composite

Die Herausforderung der geeigneten Verbindungslösung für Verbundwerkstoffe

Mit der ansteigenden Verwendung von Verbundwerkstoffen infolge sich ausweitender Anwendungsbereiche nimmt die Herausforderung zu, für jeden Anwendungszweck die geeignete Verbindungslösung zu finden. Dieses White Paper untersucht einige bewährte Verbindungslösungen innerhalb eines ständig wachsenden Marktes.

zum White Paper

Hydrogen embrittlement

Wasserstoffversprödung - der stille Tod

Die Versprödung von Metall durch Wasserstoffatome ist nichts Neues. Bereits vor mehr als einem Jahrhundert, im Jahr 1875, wurde erstmals darüber berichtet. Besonders bei mechanischen Verbindungen sollte das Risiko der Wasserstoffversprödung ernster genommen werden.

zum White Paper

Reuse fastener

Können Schrauben wiederverwendet werden?

Die Wiederverwendung von Schrauben, Muttern und Bolzen scheint eine Kosteneinsparung zu sein. Dies ist jedoch nicht der Fall. Martin Rüedy vom Bossard Expertenteam empfiehlt in seinem Fachartikel die Wiederverwendung von Verbindungselementen nicht. Dazu nimmt er auf fünf entscheidende Aspekte Bezug.

 zum White Paper

Corrosion

Korrosion

Was ist Korrosion? Bei jeglicher Verwendung von Metallkomponenten besteht Korrosionsrisiko. Wenn man von Korrosion spricht, hat man unwillkürlich die braunrote Farbe von verrostetem Metall vor Augen. Wenn man allerdings die Experten fragt, ist die Antwort nicht ganz so einfach. Korrosion kann in verschiedenen Farben und Formen auftreten. Was ist Korrosion also wirklich? Wodurch entsteht sie? Wie kann man sie vermeiden?

zum White Paper

Loosening joint

Lockerung von Verbindungen - nehmen Sie es nicht zu locker!

Wir alle kennen es, Schrauben und Muttern lockern sich mit der Zeit – sei es am Fahrrad oder an einem Brillenbügel. Doch was ist die Ursache dafür? Und wie lässt sich das Lockern vermeiden?

zum White Paper

Galling stainless steel fasteners

Das Festfressen von Verbindungselementen aus Edelstahl

Sind Ihre Verbindungselemente regelmässig dem Festfressen unterworfen und verursachen daher öfters ein Problem? In diesem Fachartikel erfahren Sie nicht nur die Ursachen und Vorbeugemassnahmen, sondern es werden gezielte Lösungen zur Vermeidung vom Kaltverschweissen aufgezeigt.

zum White Paper

connecting components

Die richtige Wahl treffen

Die primäre Funktion von Verbindungselementen besteht bekanntlich darin, eine einfache Montage und Wartung zu gewährleisten. Entwicklungsingenieure stehen regelmässig vor der Herausforderung, das passende Verbindungselement für neue Verbindungsaufgaben zu finden.

 zum White Paper

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.