Schichtdickenmessung im Bossard Prüflabor

Beschichtungen sollen nicht nur Ihre Bauteile vor äusseren Einflüssen schützen, sondern auch die Umwelt vor bestimmten Stoffen in Ihren Bauteilen. Damit dieser doppelte Schutz erhalten bleibt, muss vor allem die Dicke der Beschichtungen passen. Es empfiehlt sich also, diese regelmässig zu prüfen und mithilfe von Schichtdickenmessungen in einem technischen Prüflabor nachmessen zu lassen.

Welche Beschichtung Sie für Ihre Bauteile wählen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: In welchem Umfeld kommen die Teile zum Einsatz? Welche Umwelteinflüsse wirken auf die Teile? Damit weder Ihr Bauteil noch die Umwelt zu Schaden kommen, braucht es verlässliche Prozesse. Einer davon ist die Schichtdickenmessung, die Bossard in akkreditierten Prüflaboren durchführt. Dabei werden bis zu drei Schichten auf Ihrem metallischem Bauteil präzise ausgemessen, um eventuelle Mängel möglichst früh zu entdecken und so die Qualität und einwandfreie Funktionsweise der Bauteile sicherzustellen.

 

Was ist eine Schichtdickenmessung und welche Verfahren gibt es?

Beschichtungen findet man heutzutage auf einer Vielzahl von Bauteilen. Sie sorgen in einfacher oder mehrfacher Ausführung dafür, dass Ihre Bauteile bestimmte physikalische oder chemische Anforderungen erfüllen. Die aufgebrachten Schichten müssen dabei nicht nur eine bestimmte Härte und Haftfestigkeit haben, auch die Dicke der Beschichtung ist entscheidend. Ist sie zu dünn, kann die gesamte Beschichtung versagen. Die Folge sind unerwünschte Reaktionen zwischen Oberfläche und Umwelt.

Um dies zu verhindern, sollten Sie regelmässige Schichtdickenmessungen in einem Prüflabor durchführen lassen. Dabei wird die Schichtdicke gemessen, Sie erfahren die genaue Stärke einer Beschichtung und verschaffen sich damit Aufschluss über die Qualität Ihrer Bauteile.

 

So funktioniert eine Schichtdickenmessung

Welches Messverfahren sich für die Schichtdickenmessung Ihrer Bauteile am besten eignet, hängt in der Regel vom Grundmaterial und dessen Beschichtung ab. Handelt es sich zum Beispiel um mehrfach beschichtete metallische Bauteile, kann die Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) präzise Ergebnisse über Schichtdicken und -zusammensetzungen liefern. Bei diesem Messverfahren wird eine Probe gezielter Röntgenstrahlung ausgesetzt. Aufgrund der Strahlungsenergie verlassen die Elektronen im Atom ihre angestammte Position und werden durch Atome aus höheren Schichten ersetzt. Das Material gibt in der Folge eine charakteristische Röntgenfluoreszenzstrahlung an. Diese Strahlung messen die Experten und ermitteln dabei die Dicke von bis zu drei unterschiedlichen Schichten.

 

Bossard – präzise Schichtdickenmessung im Prüflabor

Bossard konzentriert sich in seinen technischen Prüflaboren auf die Röntgenfluoreszenzanalyse. Sie ist zerstörungsfrei und liefert trotz geringem Zeitaufwand präzise und pointierte Schichtdickenmessungen.

So prüfen wir in unseren Prüflaboren die erforderlichen Schutzschichtdicken von:

  • Bauteilen mit bis zu drei Schichten sowie
  • Beschichtungen aus Zink, Nickel, Chrom, Zinklamellen, Gold, Silber und vielen mehr.

Kontaktieren Sie unsere Experten und erfahren Sie mehr über die Bossard Expert Test Services. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Kontakt

 
Entdecken Sie weitere Module zur schrittweisen Verbesserung Ihrer Produktion

Bossard Expert EduationExpert Education
Erfahren Sie in unseren Seminaren und E-Learning-Kursen mehr über die Grundlagen und Geheimnisse von Verbindungen

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Entdecken Sie die beste Verbindungslösung für Ihr Produkt und loten Sie Ihr Einsparpotenzial aus

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Konstruieren Sie das bestmögliche Produkt mit einer grossen Vielfalt technischer Informationen und Tools

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Analysieren Sie die von Ihnen verwendeten Verbindungselemente und Werkzeuge und wir ermitteln, wie Sie Ihre Abläufe schlanker und intelligenter gestalten können

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Senken Sie Ihre TCO, indem Sie Möglichkeiten zur Rationalisierung Ihrer Verbindungselemente wahrnehmen