紧固件使用注意事项

重要!合理使用本目录中所列的产品需要专业的技术知识,尤其是对本目录中引用的标准(如DIN/ISO等)需要有相关知识(或应用经验)。

残余风险

尽管采取所有的预防措施,残留的风险依然存在。 以下将对其中的一些不明显的潜在危险加以说明(未列出所 有危险)。

紧固件强度≥10.9级, 表面硬化,电镀处理:有氢脆风险!
氢脆风险的降低(ISO 4042)
如果由硬度为≥360HV的钢制成连接件并经电镀处理,在拉伸应力下,存在因氢脆而失效的风险。 元件的热处理(回火),例如酸洗过后或金属镀层之后,降低破裂的
险。然而,它不能保证氢脆的风险将会 被完全去除。 如果必须降低氢脆的风险,那么其它的涂层作法将被考虑。对安全来说重要的元件的防腐替代的方法或涂层将
因此被选择。替代方案比如含无机的锌涂层,机械镀锌或转化为防锈和耐酸的钢。

弹性元件≥360 HV 电镀涂层: 有氢脆风险!
在制造厂商技术允许的范围内,也可以提供无机涂层或机械镀锌的弹性元件. 如果可以降低氢脆的可能性,这样 的涂层工艺可以予以考虑。

由马氏体铬钢制成的紧固件:可能发生应力腐蚀!
马氏体铬钢的合理使用
(例如1.4110, 1.4116, 1.4122 相变型马氏体材料,...)马氏体铬钢区别于奥氏体铬钢在于较高的硬度和强度 要求。一般的应用范围是垫片和自切螺钉。功能性故障可能由应力腐蚀或由于吸收氢产生的脆性断裂造成。奥 氏体钢要优先使用,如果材料要在非常恶劣的条件下使用,例如海洋性气候,高湿度,使用清洁剂,高温和腐 蚀性气体的环境。此外,马氏体钢比奥氏体不锈钢的耐腐蚀性低。

若要正確處理、運輸和使用化學產品以及使用電池操作的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
必须严格遵守指定的混合比例。相应的产品标签和适当文档有助于正确使用产品。对于有毒产品:必须采取预防措施,并注意包装上的警告。将废旧或损坏的电池送至官方回收点。

根据 ADR 第 1.1.3.6 条(即“1,000 分规则”或“LQ”有限数量),运输通常豁免。对于处理事项,交货文件有相关规定。

遵守产品制造商提供的安全数据表,并严格遵守其中所述的预防措施!

 

欧盟/瑞士的运输说明:

推荐的锂离子电池符合危险品法规的要求。用户可自行通过陆路运输电池,无需其他要求。

过第三方(如空运或货运代理)运输时,必须遵守特殊的包装和标签要求。准备包装时必须咨询危险品专家。

只有在外壳未损坏的情况下才能运输充电电池。用胶带封住打开的触点并将电池包装好使其无法在包装中移动。请遵守标签和包装要求。准备包装时必须咨询危险品专家。

只有在外壳未损坏的情况下才能发送充电电池。用胶带封住打开的触点并包装电池使其在包装中不会移动。还请遵守其他国家的相关规定。

 

欧盟市场要求

根据关于废弃电气和电子设备的欧盟指令 2012/19/EU,以及将其转化为国家法律的规定,不再适合使用的电动工具以及根据欧盟指令 2006/66/EC 规定,有缺陷或使用过的充电电池/电池必须单独收集,并以无害环境的方式进行回收。

如果处理不当,废弃电气和电子设备中可能含有有害物质,会对环境和人体健康造成危害。

 

危险象形图

注意危险

典型特性
可能引起呼吸道刺激。可能引起昏昏欲睡或眩晕。可能 引起皮肤过敏反应。造成严重眼睛刺激。造成皮肤刺 激。单次接触后可引起中毒。通过在破坏高层大气中的臭氧层危害公众健康和环境。

措施
避免皮肤接触。只使用所需量。使用后仔细密封。

易燃物

典型特性 
可以通过由震动,摩擦,热,与空气或水接触而产生的火花或火焰点燃。可无需任何外部影响只因不正确的存储点燃本身。

措施
避免火源。有现成合适的灭火剂。注意储存温度。使用后仔细密封。

氧化剂

典型特性
可能导致或加剧燃烧(氧化剂)。可能会引起火灾或爆炸(强氧化剂)。释放氧,火,因此只能被特殊的灭火剂扑灭。窒息火焰是不可能的。

措施
远离热源/火花/明火/热表面。 -禁止吸烟。远离可燃材料。有现成合适的灭火介质。使用后仔细密封。

爆炸物

典型特性
可与通过震动,摩擦或热产生的火花或火焰接触产生爆炸。可无需任何外部影响只因不正确的存储产生爆炸。

措施
应该只由专业人员或经过培训的工作人员应用。贮存和使用过程中观察周围空气温度。使用后仔细密封。

压缩气体

典型特性
包含压缩,液化或溶解的气体。无味的或无形的气体能不引人注意的泄漏。压缩气体的容器可能由于热源或变形而破裂。

措施 
防止阳光直射。存放在通风良好的地方(不允许在地下室!)使用后仔细密封。

环境危险物品

典型特性 
有毒或对水生生物(鱼类,水生昆虫,水生植物)有急性或长期持久的影响毒性很大。

措施
在标签上注明风险和安全注意事项。遵循说明和剂量方案。避免释放到环境中和收集泄漏物。返回产品和部分空盒到销售或作为危险废物处理的地点.

腐蚀性物质

典型特性
造成严重皮肤灼伤和眼损伤。能溶解某些材料(如纺织品)。对动物,植物和各种有机材料有害的。

措施
始终佩戴防护手套和防护眼镜。使用后仔细密封。

有害健康物品

典型特性
可能对器官造成伤害。可能会导致健康的近期和长期的巨大的障碍。可能会导致癌症。可能会损坏基因,生育能力或胎儿。如果吞咽和进入呼吸道可能致命的。

措施
请勿吞咽。如果吞咽:立即呼叫中毒控制中心或医生/医师求助。不要催吐。避免不必要的接触。考虑长期的伤害。使用后仔细密封。

急性毒性物质

典型特性
吞咽致命。皮肤接触致命。吸入致命。即使是少量也可以造成严重的中毒和死亡。

措施
使用时要特别小心。穿戴防护手套/防护服/防护眼罩/ 面罩。排除对第三方的风险。使用后仔细密封。

认可的测试符号

UL认证产品 成品类

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司

说明 
这些产品的样品已经通过UL测试且证实了他们遵守UL的安全要求

UL认证产品 零件类

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司
.
说明 
认证零件组件可以用在具有UL列名标识的产品或系统中

VDE认证标志

全球认可的品质认证
VDE德国电气工程师协会

说明
VDE代表了德国在CENELEC和IEC内的利益

DNV-GL认证标志

全球认可的品质认证
DNV GL, SE, 汉堡, 德国

说明
DNV-GL型式认证是确认标准设计和/或常规制造的相同部件符合规则的程序。DNV-GL中所列的产品和组件在海洋、石油、天然气和能源行业中是首选产品和组件。

市场特定认证

责任
欧盟

说明
CE标志是产品符合欧盟法律规定的基本健康和安全要求,并已执行必要的合格评定程序的证明。只有在产品之间的区别有意义时,才会在目录中显示当前的CE标记。

说明 
爆炸防护是研究爆炸发展及其影响的防护工程领域。

认可的测试实验室

责任
为建设技术DIBT的德国研究院,柏林

通用符号

Infobrochure

操作手册

请阅读操作说明书中的安全和操作信息以及技术数据。不遵守安全信息和说明可能会导致触电或火灾。这可能导致严重的人身伤害和环境破坏。附有 CE 符合性声明的相关操作说明书是产品交付的一部分。

Recycling battery电池回收:将用过的电池交到回收点。电池回收应遵守相应的国家法律要求。锂电池和锂离子电池是危险品!

说明
适用于铁路车辆和公共设施消防等方面的铁路应用,产品根据EN 45545材料和零部件的防火测试要求。

关于当地防水火系统应用件的认可

PA 6 的尼龙,已认证的堵头原料

抗火测试认证

用锤子组装(有技术手册),通过敲击移动(自动)

运输标签: 锂电池 UN 3480UN3480
运输标签:UN 3481锂离子电池与设备一起包装UN3481