创新而又可靠的水源

客户及其难题

消防栓在景观、街头或社区随处可见,虽说它不是非常引人注目,但有时也会引起一些注意。一般说来,我们庆幸消防栓不是经常用到的装置,但是它们蓄势待发准备在关键时刻喷出水。通过使用消防栓,消防队可以从公共供水系统取水,因此可以在紧急情况下挽救生命。

Hinni AG成立于1990年,由前Suhr的市政水供应负责官员命名。目前,这家领先的消防栓制造商拥有将近100名员工。在瑞士,有将近600,000 口水井,以前这些井是漆成红灰色,如今是可漆成个性化的颜色。消防栓的数量和种类之多逐渐增加了消防栓制造商在生产过程中面临的挑战。

大部分情况下,在单独的工序中是手动安装消防栓的。消防栓的内外部零件都会使用到螺钉。在过去,Hinni AG会采用手工方式润滑每个螺钉,并在单独的步骤中紧固每个螺钉。该步骤不仅使人工工作流程耗时费力,也导致拧紧工艺的不一致性。

解决方案

在与Bossard 的工程专家一起努力下,Hinni AG 发现了一种最佳的解决方案:现在他们将螺钉涂上由 Bossard开发的ecosyn®-lubric独特干膜润滑涂层。对于客户来说,ecosyn®-lubric 具有多种优点。螺钉被完全涂抹后,可用于生产过程,这样就不需要再额外进行耗时费力的润滑。

另外,大小始终如一的预紧力确保了消防栓的操作稳定性。在某种程度上,甚至会将零件涂成黑色,以确保与未进行涂抹的螺钉保持视觉上的差异。对于每位执行消防栓维护工作的人员来说都是显而易见的,因为这些部件都是涂过ecosyn®-lubric的零件。

干膜润滑的另一个优点就是:即使在进行重复紧固的情况下(再生摩擦力的值可达五倍),它可以提供大小始终如一的预紧力。这一点对于定期进行的检查尤为重要。

客户受益

采用ecosyn®-lubric,客户可以提高生产效率,因此降低成本,同时也能提高生产力。另外,通过采用ecosyn®-lubric可使螺钉连接更标准更安全,Hinni AG将能满足其对客户的承诺-“提供创新而又可靠的产品”。

Bossard的 ecosyn®-lubric优点汇总: 

  • 装配时间更短,可降低成本 
  • 涂层更持久,可增加安全性 
  • 抗腐蚀性更强 
  • 最佳的、始终如一的摩擦值