紧固件的热处理

紧固件热处理-Bossard柏中

Fadi Saliby著,Bossard柏中专家团队

简介

 紧固件由各种不同材料制作而成。选择材料取决于其应用和环境。钢和不锈钢是最常用的材料,而铝和其它非铁素体合金材料的使用也很普遍。根据选择的材料,需要通过不同的工艺获得合适的机械性能。热处理是一种用来提高机械强度、延展性和韧性的方法,甚至对于某些合金来说可以提高其耐腐蚀性。以下章节会讲述一些材料在使用前需要进行热处理的案例。

制造紧固件最常用的材料是碳钢和合金钢,碳钢分为低碳钢、中碳钢、高碳钢,合金钢分为低合金钢和高合金钢。

在制作紧固件之前,应对冷镦线材进行后续热处理。 这一热处理工艺被称为球化处理。它可以软化钢材,改善冷成形并降低加工工具成本。一旦紧固件成形后,所使用的钢材由于机械变形的原因,其强度将会有小幅提升,然而并不能满足高强度性能和等级(强度等级8级 / 10.9级 / 12.9级)所规定的技术参数。

成形后的紧固件将会经过两个热处理工艺步骤:奥氏体化和回火。

这是工业上最常用的热处理工艺。奥氏体化过程通常包括将紧固件升温至815-870℃,在这个温度下保温一段时间,再经过淬火产生更硬/更高强度的微观结构,被称之为马氏体。最常见以油或水作为淬火剂介质。形成马氏体的微观构造可以带来以下影响:

  • 提高强度
  • 减少残余应力
  • 降低延展性
  • 降低韧性

接下来就是进行后续回火热处理。回火会稍微降低紧固件的硬度,去除残余应力,有助于提高延展性以及韧性,并可以提高尺寸的稳定性。通过调整回火温度和持续时间,可以获得所需的硬度。

不锈钢

不锈钢的分类定义是至少含10.5%铬的铁基合金。它们可以分为以下5种类型:

  1. 奥氏体不锈钢等级,如304(18-8,A2)和316(A4)不能通过热处理进行硬化。这种类型的不锈钢只能在制造过程,如冷作成形和螺纹滚牙时,进行硬化。这个硬化过程被称为冷作成形。然而,在一些情况下,热处理可以帮助从其他制造过程中恢复防腐能力和去除应力,如焊接等。冷作成形也会增加磁导率-物料需要低磁导率时,可以进行热处理去除冷作成形的影响。
  2. 铁素体不锈钢 如430不锈钢,只能通过冷作成形稍微实现硬化。热处理不会增加这类不锈钢的强度。然而,在制造过程中的冷作成形工艺会降低其延展性,因此需要完成退火热处理以恢复其延展性。
  3. 马氏体不锈钢 如410,431,440A/B/C/F,其热处理方式与碳钢和合金钢相同。淬火工艺以油或空气为介质。
  4. 双相不锈钢 如SAF2205®(UNS S31803)使用在高强度(屈服强度是典型的奥氏体不锈钢的两倍)和需要针对氯离子应力腐蚀开裂要求的高耐蚀性应用环境中。这个等级是由两种微观结构相结合形成的:铁素体和奥氏体。热处理方式为退火。
  5. 沉淀硬化不锈钢等级包括3种类型:低碳马氏体,半奥氏体和奥氏体。每种类型都具有其独特的热处理方式以实现所需的力学性能和防腐能力。沉淀硬化是一种热处理步骤,可以提高材料的强度。这种类型的热处理工艺也可以用在其它合金上,如铝、钛等。

 

铝合金可以归为不可热处理型和可热处理型两类。不可热处理型为1XXX,3XXX,4XXX,5XXX系列铝。大多数系列铝凭借在冷锻和螺纹成形过程中加工硬化来提高强度。随着应变率的增加,强度也会提高。

可热处理铝,2XXX,6XXX和7XXX系列需要固溶解热处理和淬火后,进行时效处理(老化),从而获得所需的机械性能。固溶解热处理可使合金原子介于铝原子之间而不会产生化合物。

 

钛合金用来防腐,其强度和轻量化十分重要。同等强度的钛合金可以比钢的重量轻40%。这些特性使其在航空航天和赛车行业具有举足轻重的地位。5级是紧固件制造中常用的钛合金。

 

镍合金

镍基合金适用于耐高腐蚀和高温的需求。应用在如飞机和陆上燃气涡轮发动机,低温储物罐5上。 以下为铬镍铁合金718应用在紧固件制造中的例子。这种材料可以应用在-250到700°C的温度范围内。

不同的合金需要不同的热处理以实现所需的性能。在紧固件的制造中可以使用一些合金原有的特性。然而,在应用到高强度性能条件时,就需要进行适当的热处理。欲了解更多关于紧固件热处理的信息,不要迟疑,请与Bossard联系。

参考文献:

  1. ASM Handbook – Volume 4
  2. ASTM F468
  3. ASTM F593
  4. ISO 898-1
  5. www.specialmetals.com