Bossard柏中帮助化学分析仪器制造商获得更高的质量标准

Un concept più flessibile che assicura un elevato standard qualitativo

Medical & Life Science Smart Factory Assembly
Uno dei nostri clienti è uno dei principali produttori a livello mondiale di strumenti di analisi chimica di alta precisione con sede in Svizzera. La nostra collaborazione con questa azienda è iniziata nel 2020, con la fornitura di una prima postazione di lavoro per valutare l'installazione della tecnologia Smart Factory Assembly come standard generale per la digitalizzazione delle postazioni di lavoro per l'assemblaggio. Sulla base del successo ottenuto, sono state successivamente acquistate altre dieci postazioni di lavoro standardizzate. Questo investimento ha portato a una linea di assemblaggio più veloce, più efficiente e più flessibile.

Sfida

La produzione del nostro cliente è caratterizzata da una grande varietà di articoli (oltre 100 varianti diverse) e molti di essi sono prodotti in "piccoli lotti". Questo pone il cliente di fronte a una serie di criticità:

  1. Possibilità limitata di investire in ulteriori postazioni di lavoro a causa dello spazio limitato nel capannone di produzione. I passaggi di produzione devono avvenire molto rapidamente per poter assemblare diverse varianti di prodotto in modo efficiente ed economico.
  2. Le istruzioni di lavoro cartacee sono disponibili solo per i prodotti più complessi. Gli altri prodotti vengono assemblati con l'aiuto di disegni tecnici.
  3. A causa della complessità dei processi, devono essere eseguiti approfonditi controlli di qualità per garantire il raggiungimento della qualità richiesta.
  4. Elaborare processi di formazione per i nuovi dipendenti, fino a quando non saranno in grado di svolgere il loro lavoro in modo indipendente.
  5. Elevato carico di lavoro per redigere la documentazione necessaria a garantire la completa tracciabilità dei prodotti.

 

Soluzione per la linea di assemblaggio

Utilizzando 10 postazioni di lavoro standardizzate Smart Factory Assembly, l'azienda è riuscita a ridurre i costi di montaggio di circa il 50%. Il risultato è stato un uso più efficiente dello spazio di produzione. Inoltre, le istruzioni di lavoro digitali possono essere facilmente create utilizzando diagrammi di flusso o visualizzazioni, indipendentemente dalla complessità del prodotto. Le istruzioni interattive passo-passo aiutano a prevenire e, se necessario, a correggere gli errori già durante l'assemblaggio. La nostra soluzione consente ai nuovi dipendenti di iniziare immediatamente l'assemblaggio, senza bisogno di una formazione approfondita.

 

Risultati

Il nuovo sistema Smart Factory Assembly consente al nostro cliente di ottenere i seguenti risultati:

  1. Massima flessibilità sul posto di lavoro: un rapido adattamento alle mutevoli esigenze di produzione, senza sacrificare qualità ed efficienza. 

  2. Massima standardizzazione sul posto di lavoro: assicurare una qualità costante del prodotto e ridurre la probabilità di errori o difetti durante il processo di produzione. 

  3. Capacità di produrre un'ampia varietà di prodotti: grazie al design versatile e modulare delle postazioni di lavoro, è possibile soddisfare diverse esigenze di produzione. 

  4. Banchi di lavoro in linea per la produzione di piccoli volumi: per garantire una maggiore flessibilità alle operazioni di produzione.

 

Volete beneficiare anche voi della nostra competenza in materia di Smart Factory Assembly? 

Consentiteci di trovare la soluzione migliore per la vostra azienda