Traitement des données entrées automatique

Pour atteindre la plus grande productivité possible, il est important que les sous-étapes et les données d’entrée puissent être traitées automatiquement. Smart Factory Assembly offre diverses possibilités.

Avantages des données d’entrée automatiques :

  • La productivité n'est pas inhibée
  • Les erreurs sont réduites au minimum

 

 

Possibilité de traiter les entrées automatiquement :

Scanner

Scanner

Le scanner peut lire une grande quantité d'informations dans le système en une seule fois. La logique stockée peut filtrer les informations requises. Les scanners sont souvent utilisés pour identifier des composants, enregistrer des numéros de série ou des ordres de démarrage. Avec Smart Factory Assembly, différents types de scanners peuvent être couplés. Que ce soit par câble ou par radio, nous intégrons le scanner en fonction de vos besoins.

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations

Sensoren

Capteurs

Afin de ne pas interrompre le flux de travail, des capteurs aident à automatiser le processus. Le type de capteur n'est pas important. Les entrées des capteurs peuvent être utilisées pour faire avancer l'instruction de travail. Les valeurs des capteurs peuvent être stockées dans le système si elles offrent un avantage supplémentaire pour la production.

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations

Kameras

Caméras

Les caméras sont utilisées pour stocker des images ou des informations provenant de la zone d'image ou effectuer un contrôle lors du montage. Ces informations peuvent être stockées dans la fiche produit et consultées à tout moment. En fonction de vos besoins, différents systèmes de caméras peuvent être intégrés. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur votre application spécifique.

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations