Lieferantenwahl

Wie wählen Sie einen Lieferanten für Ihre Zeichnungsteile aus?

Die Auswahl an Lieferanten ist gross, und die meisten Unternehmen haben 4 Hauptanforderungen an einen Partner

Zwei Geschäftsleute schütteln sich die Hände über einem Schreibtisch, symbolisieren Zusammenarbeit und Einigung.
  1. Hohe Qualität: präzise Teile aus dem korrektem Material und mit der richtigen Oberflächenqualität.
  2. Guter Service und Beratung: ein guter Dialog mit dem Lieferanten und kompetente Beratung zu Material, Herstellungsverfahren und allem anderen, was sich positiv auf Preis und Qualität auswirken kann.
  3. Niedriger Preis: Natürlich sollte der Preis immer so niedrig wie möglich sein, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch auf lange Sicht.
  4. Optimale Lieferzeit: Kurze Lieferzeiten stehen auf der Wunschliste der meisten Unternehmen, aber längere Lieferzeiten bei kontinuierlichen Lieferungen, z. B. aus Osteuropa oder Asien, können für viele wünschenswert sein, da dies den Gesamtpreis senken kann. Deshalb sprechen wir von "optimalen" Lieferzeiten.

Global oder lokal?

Es hat Vorteile, sowohl einen lokalen als auch einen globalen Lieferanten zu wählen. Der lokale Anbieter steht oft für Sicherheit und Flexibilität. Kurze Entfernungen bedeuten oft kurze Lieferzeiten. Warum sollte man sich also für einen Lieferanten aus Osteuropa oder Asienentscheiden?

Es gibt tatsächlich viele gute Gründe. Die wichtigsten sind der Preis und das Know-how.

Wenn Sie Ihre Teile weltweit beziehen, profitieren Sie von niedrigeren Produktionskosten im Produktionsland. Ausserdem können Sie in der Regel auch von niedrigeren Rohstoffpreisen profitieren.

In Ländern, die sich auf die Herstellung von Drehteilen spezialisiert haben, ist auch ein Pool von Experten entstanden. Wenn Sie Teile für die ganze Welt produzieren, sammeln Sie sowohl viel Erfahrung mit komplexen Bearbeitungsprozessen als auch einen fortschrittlichen Maschinenpark, der eine breite Palette von Bearbeitungsvorgängen durchführen kann.

Die Wahl eines Partners - Ihre Möglichkeiten

Bei der Wahl eines Partners haben Sie im Wesentlichen 3 Möglichkeiten:

  • Ein lokaler Zulieferer, der Ihre Zeichnungsteile selbst produziert: Bei einem lokalen Zulieferer können Sie im Prinzip sehen, wie Ihre Teile produziert werden. Sie können den Hersteller treffen und mit den Mitarbeitern, mit denen Sie zusammenarbeiten, von Angesicht zu Angesicht sprechen. Allerdings müssen Sie den Lieferanten auch selbst finden und die Qualitätssicherung des Lieferanten und der gelieferten Teile selbst durchführen. In den meisten Fällen wird die Wahl jedoch auf einem "Bauchgefühl" beruhen müssen. Das kann bei manchen Menschen Ängste auslösen. Es kann auch Probleme mit der langfristigen Kapazität des Lieferanten geben - wird der Lieferant in der Lage sein, künftige Aufgaben für Sie mit dem vorhandenen Maschinenpark zu erfüllen, oder werden Sie einen neuen Lieferanten finden müssen? Ein lokaler Lieferant hat jedoch den Vorteil, dass Sie die Produktion relativ schnell umstellen können, d. h. je nach Bedarf die Produktion erhöhen oder verringern können.
  • Ein Beschaffungsagent, der Ihre Zeichnungsteile weltweit beschaffen kann: Ein Beschaffungsagent ist ein Agent, der z. B. in Asien ansässig ist, oder ein Schweizer Agent, der in das Produktionsland reist und die Aufgabe hat, Ihre Artikel für Sie zu beschaffen, mit dem Lieferanten zu kommunizieren und Preise und andere Bedingungen auszuhandeln. Der Beschaffungsagent verfügt in der Regel über umfassende Kenntnisse und ein grosses Netzwerk und kann Ihnen als Berater zur Seite stehen. Ein Problem bei der Zusammenarbeit mit einem Beschaffungsagenten ist jedoch, dass die Vereinbarung ein hohes Mass an Vertrauen voraussetzt. Wenn Sie keine Empfehlung von jemandem erhalten, den Sie kennen, müssen Sie selbst auf die Suche nach einem Vermittler gehen. Und es kann schwierig sein, sich anhand von Telefongesprächen und Videokonferenzen von den Kompetenzen und dem Netzwerk des Vermittlers zu überzeugen. Es ist sehr wichtig, einen Vermittler zu finden, mit dem man sich leicht verständigen kann und der Ihre Bedürfnisse voll und ganz versteht.
  • Ein lokaler Anbieter mit einem globalen Netzwerk (One-Stop-Shop): Die Wahl eines One-Stop-Shops bietet Ihnen die Vorteile einer lokalen Beratung durch ein Unternehmen, das Sie kennen und dem Sie vertrauen, in Kombination mit den vielen Vorteilen des globalen Marktes. Ein lokaler Lieferant hilft Ihnen bei der Vorbereitung von Zeichnungsmaterial, der Qualitätssicherung von Mustern, der Suche nach qualifizierten Zulieferern und der rechtzeitigen Lieferung der Teile an Sie, vielleicht sogar direkt an Ihr Montageband. Der Zulieferer kann Sie auch bei der Ausweitung oder Entwicklung Ihrer Produktion beraten. Manche sehen es jedoch als Nachteil an, dass sie keinen direkten Kontakt zu dem Unternehmen haben, das das Teil herstellt, was den Prozess etwas verlängert, wenn Sie die Richtung oder das Tempo der Produktion ändern wollen.

Sie haben weitere Fragen?

Sie haben Fragen zu unseren Serviceleistungen oder Zeichnungsteilen?
Wir verstehen die Anforderungen Ihrer Anwendung und helfen Ihnen, passende Bossard Lösungen auszuwählen. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.

verschiedene Spezialteile

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.