Automatisch Messen und Kontrollieren in der Produktion | Bossard Schweiz
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
Svenska

EN SV

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Automatisch Messen und Kontrollieren

Für eine möglichst hohe Produktivität ist es wichtig, dass Teilschritte automatisiert werden können und Messungen automatisch verarbeitet werden können. Smart Factory Assembly bietet dabei verschiedene Möglichkeiten, automatisch Messinstrumente und Kontrollen anzusteuern.

Vorteile von automatischem Messen und Kontrollieren

  • Produktivität wird nicht gehemmt
  • Fehler werden auf ein Minimum reduziert
  • Alle Daten sind in einer Datenbank gespeichert

 

Möglichkeiten zu Messen oder Kontrollieren:

Wäge Systeme

Wäge Systeme

Das Gewicht zu messen kann in einer Produktion in verschiedenen Schritten hilfreich sein. Ob am Ende einer Linie den Verpackungsinhalt zu wägen um sicherzustellen, dass nichts vergessen wurde, oder um die Anzahl der zu verbauenden Schrauben zu verifizieren. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auslegung von solchen Systemen.

Smart Factory Assembly-Team kontaktieren

Elektrische Prüfungen

Elektrische Prüfungen

Elektrische Bauteile werden am Ende der Produktion einer Funktionsprüfung unterzogen. Teilweise muss dabei gemessen werden, ob über die Kabel Strom läuft. Mit einem Prüfprogramm kann dieser Vorgang auch automatisiert und vom Leitsystem angesteuert werden. Gerne beraten wir Sie bei der Konfiguration von Prüfungen in diesem Bereich.

Smart Factory Assembly-Team kontaktieren

Identifikations-Systeme

Identifikations-Systeme

Bei gewissen Produkten kann es sinnvoll sein, dass Mitarbeitende identifiziert werden, die das Produkt fertigen. Zum Beispiel wenn eine Ausbildung abgeglichen werden muss (Schweissen, Schrauben etc.) oder gewisse Kontrollen mit einem 4-Augen Prinzip gemacht werden müssen. Mit einem Identifikationssystem werden diese Parameter geprüft und abgespeichert.

Smart Factory Assembly-Team kontaktieren

Kontakt

Sie haben bereits Prüfanlagen

Wenn Sie bereits Prüfeinrichtungen im Einsatz haben klären wir gerne für Sie ab, ob wir die bestehenden Anlagen mit dem System koppeln können. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Abklärung der Möglichkeiten.

Kontaktieren Sie das Smart Factory Assembly-Team