Wie es funktioniert in 1 Minute

Spektralanalyse: eine effektive Methode zur Qualitätskontrolle
Expert Test Services
Spektralanalyse ist in der Metallverarbeitung zentral für Qualitätssicherung, Schadensanalysen oder in der Wareneingangskontrolle. Mit unserer Expertise und fortschrittlichem OES-Equipment bieten wir umfassende Unterstützung in der Metallspektralanalyse.

Spektralanalyse: eine effektive Methode zur Qualitätskontrolle
Die Spektralanalyse ist ein Materialprüfverfahren, das zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Metallen verwendet wird. Das Verfahren wird auch als optische Emissionsspektrometrie (OES) bezeichnet und spielt eine wichtige Rolle in der Metallverarbeitungsindustrie.
Neben der Qualitätskontrolle findet das Prüfverfahren auch Anwendung bei der Analyse von Schäden an metallischen Bauteilen sowie bei der Dokumentation und dem Nachweis zur Erfüllung qualitativer, normativer oder gesetzlicher Anforderungen.
Mit der Werkstoffverwechslungsprüfung (auch PMI, Positive Material Identification) nutzen metallverarbeitende Unternehmen die Spektralanalyse auch, um Bauteile anhand werkstofftechnischer Kriterien zu überprüfen.
Die Spektralanalyse nutzt den Effekt, dass bei der Verdampfung metallischer Werkstoffe Photonen emittiert werden. Der Prüfer beginnt damit, eine Elektrode auf die Metallprobe anzulegen, um sie auf eine Temperatur von mehreren tausend Grad Celcius zu erhitzen. Aufgrund des Potentialgefälles zwischen Elektrode und Probe wird dann ein Lichtbogen erzeugt, der zur punktuellen Verdampfung des Materials führt.
Die Anregung der Atome im Werkstoffdampf bildet ein lichtemittierendes Plasma; diese Lichtemission bildet die Grundlage der Spektralanalyse von Metallen: Ein Beugungsgitter trennt das emittierte Licht in sein Spektrum auf, und Detektoren messen die Intensität der verschiedenen Wellenlängen. Diese Intensitätsmessungen werden schliesslich verwendet, um die Konzentration der metallischen Elemente in der Probe zu bestimmen.
Die Spektralanalyse ermöglicht es Metallverarbeitungsunternehmen, die genaue Zusammensetzung verschiedener Substanzen in einer metallischen Werkstoffprobe zu bestimmen. Dies ermöglicht die eindeutige Identifizierung von Materialien bzw. ihrer Zusammensetzung.
Eine weitere wichtige Anwendung ist die Werkstoffverwechslungsprüfung (PMI). Dank der Spektralanalyse können kostspielige Materialverwechslungen vermieden und die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Bauteilen sichergestellt werden. Metallverarbeitende Unternehmen nutzen PMI-Tests vor allem für sicherheitsrelevante Bauteile, um das Risiko von Verwechslungen mit schwerwiegenden Folgen zu minimieren.
Die Bestimmung der Werkstoffanteile durch die Spektralanalyse ist für eine ganze Reihe von metallischen Elementen und deren Legierungen möglich.
Die Spektralanalyse ist beliebtes Prüfverfahren bei metallverarbeitenden Betrieben, nicht zuletzt dank ihrer Vielseitigkeit. Das Prüfverfahren bietet unter anderem Vorteile in den folgenden Anwendungen:
Als Experten für Verbindungs- und Werkstofftechnik bieten wir spektralanalytische Prüfverfahren an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Dank moderner OES-Geräte in unseren technischen Prüflaboren profitieren Sie von folgenden Dienstleistungen:
Als Experten für Verbindungs- und Materialtechnik führen wir in unseren technischen Laboren eine Vielzahl von Tests durch, die Ihre Qualitätssicherung unterstützen.