Vargal® Sicherungsmuttern sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Verliersicherheit entscheidend ist. Beim Anziehen wird die Außenfeder radial verformt und gegen den Mutternkragen gedrückt, was zu einer zuverlässig kraftschlüssigen Verbindung der montierten Teile führt. Der Bediener kann normale Werkzeuge für die Montage verwenden, da ein niedriges Drehmoment ausreicht, um die gewünschte Sperrwirkung zu erreichen. Auch nach mehrmaligem Gebrauch bleibt die Klemmkraft erhalten.
Vargal® – Sicherungsmuttern Ganzmetall
- Anwendungen
- Eigenschaften
![Vargal Sicherungsmuttern Ganzmetall](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=922C9F8CE011903F882D651AEF772B9D)
Vargal®-Sicherungsmuttern werden häufig bei kritischen Anwendungen eingesetzt, wie z. B. bei
- Eisenbahndrehgestellen
- Dieselmotoren
- Schaltpunkten
- Kupplungen
- Bremssätteln
- Bremsscheiben
![Vargal Sicherungsmuttern Ganzmetall](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=922C9F8CE011903F882D651AEF772B9D)
- Hervorragende Vibrationsfestigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Behält die Wirkung der Klemmkraft nach mehreren Anzugsvorgängen bei
- Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Korrosionsbeständig je nach Oberflächenbehandlung oder der entsprechenden Edelstahl-klasse