Bei Verbindungen mit Schrauben hoher Festigkeitsklassen wird die Unlösbarkeit durch die Elastizität und die Konizität der TREP® Tellerfedern gewährleistet, die eine gleichmässige Verteilung der Klemmkraft erlauben und einen konstanten Druck auf die verbundenen Elemente sicherstellen.
TREP® – Tellerfedernpakete
- TREP®
- Anwendungen
- Eigenschaften
![TREP Tellerfedernpakete](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-disc-spring-assemblies-2.jpg?la=de-at&h=130&w=130&la=de-AT&hash=95408D99A316CD4DE59CC49B066AC1EE)
TREP® Tellerfedernpakete sind konzipiert als Sicherungssystem gegen Lockern für alle mechanischen Schraubverbindungen. Sie bestehen aus drei oder vier miteinander verbundenen, glatten, kegelförmigen Tellerfedern mit Metalleinsatz. Als Sicherheitselement halten Tellerfedernpakete die Zug- und Klemmkraft in der Verbindung konstant. Auch wenn es zu leichten Setzerscheinungen kommt, sorgen die elastischen Eigenschaften von TREP® für ausreichende Restspannung im Bolzen, was für eine sichere und zuverlässige Verbindung von entscheidender Bedeutung ist – gerade bei dynamischen Anwendungen.
![TREP Tellerfedernpakete](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-disc-spring-assemblies-2.jpg?la=de-at&h=130&w=130&la=de-AT&hash=95408D99A316CD4DE59CC49B066AC1EE)
Bei mechanischen Verbindungsstellen mit Materialpaarungen und grossen Steifigkeitssprüngen (Blechanbindungen aus Aluminium, Kupfer oder Messing) kann das Federpaket einem Vorspannkraftverlust entgegenwirken und zeigt bei anliegenden Vibrationen einen höheren Widerstand gegen Lösen als mit einzelnen Spannscheiben.
- Elektrogeräte
- Schiffbau
- Eisenbahn
- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Sonstige vibrationsgefährdete Anwendungen
![TREP Tellerfedernpakete](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-disc-spring-assemblies-2.jpg?la=de-at&h=130&w=130&la=de-AT&hash=95408D99A316CD4DE59CC49B066AC1EE)
- Sicherung gegen Lockern
- Sicherung der Spann- und Klemmkraft
- Bessere Haltbarkeit, Ermüdungsprüfung mit mehr als 1 Mio. Zyklen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Einfache Montage, spart Arbeitszeit
- TREPplus®
- Anwendungen
- Eigenschaften
![TREP plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-plus.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E35B8B07BEB6FB5EFC8FB027F0C679A)
Für weiche Oberflächen wie Aluminium, Kupfer oder Messing sorgt die Speziallösung TREPplus® mit zusätzlicher Unterlegscheibe für eine gleichmäßige Verteilung der Vorspannkraft auf eine größere Fläche.
![TREP plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-plus.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E35B8B07BEB6FB5EFC8FB027F0C679A)
Das TREPplus® Tellerfederpaket mit der zusätzlichen Unterlegscheibe und grossem Aussendurchmesser überbrückt bei Langlöchern wirksam die Kraftübertragung.
- Elektromobilität/Hochspannungsbatterien/Elektrogeräte/Transformatoren
- Elektrisch leitende Verbindungen/Kontaktverschraubungen im Hochspannungsbereich, Erdungskabel
- Anlagen- und Maschinenbau
- Fahrzeugbau/Maschinenbau
- Transportanlagenbau
- Schienenfahrzeuge (z.B. Leistungselektronik)
- Motorenbefestigungen
- Langlochverbindungen, z.B. für Justierungen
- Verschraubungen aus NE-Metallen mit grossen Ausdehnungskoeffizienten z.B. Aluminium, Kupfer-Legierungen
- Sonstige vibrationsgefährdete Anwendungen
![TREP plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/trep/trep-plus.jpg?la=de-at&h=150&w=150&la=de-AT&hash=0E35B8B07BEB6FB5EFC8FB027F0C679A)
- Zuverlässige Vorspannung und Sicherung von Kontaktstellen für stromführende Verbindungen
- Betriebssichere Verbindungen mit Ansprüchen an Festigkeitsklassen ≥ 8.8/≥ A2-70
- Aufrechterhaltung der Klemm-Spannung zwischen den verbundenen Elementen
- Gleichmässige Verteilung des Anpressdrucks
- Universeller Anwendungsbereich, wo Setzerscheinungen, thermische Ausdehnungen zu kompensieren sind
- Einfache und sichere Montage durch die Multifunktionalität eines Bauteils mit einer schlanken Bewirtschaftung
- Verbesserte Krafteinleitung über die Langlöcher durch vergrösserte Auflagefläche
- Keine Oberflächenbeschädigungen an den Auflageflächen der verschraubten Bauteile
- Abmessungen von M8-M16 für Schrauben